2021. 8. 26.

브렉시트 - 기계에 대한 UKCA 마킹 의무 유예 연장

기계에 대한 UKCA 마킹 의무 유예는 일 년 더 연장될 것입니다. 즉, 2023년 1월 1일부터 적용될 예정입니다.

2021년 8월 24일, 영국 정부는 CE 마킹을 UKCA 마킹으로 전환하기 위한 기간을 연장한다고 발표했습니다. 따라서 EU에서 영국으로 수출되는 상품, 패키징 또는 부속 문서에는 2023년 1월 1일부터 UKCA 마킹이 표시되어야 합니다. 이 기한은 이전에는 2022년 1월 1일로 설정되어 있었습니다. 2024년 1월 1일부터는 제품/기계 자체 또는 유형 라벨에 UKCA 마크가 있어야 합니다.

필츠는 여러분이 기계와 플랜트를 영국 시장에서 판매하거나 영국외 시장으로 수출할 때 여러분을 도와 드립니다. 필츠는 이러한 의무 마킹의 변경으로 인한 모든 요구사항에 대해 상담을 제공합니다.

자세한 정보:

브렉시트 - 기계류 안전에 대한 영향

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?