디지털 시대에 인터넷 상에서 자신의 안전 요건에 맞는 안전 릴레이를 편리하게 주문하는 것보다 좋은 일이 있을까요?? 필츠는 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ와 온라인 도구 myPNOZ Creator로 이를 현실로 구현합니다. 새로운 온라인 도구와 관련하여 가장 자주 묻는 질문에 답변해 드립니다.
2021. 11. 26.
새로운 안전 릴레이 myPNOZ
myPNOZ Creator를 이용하면 클릭 몇 번만으로 웹 브라우저를 통해 자신의 어플리케이션에 맞는 안전 로직을 만들 수 있습니다. myPNOZ Creator는 필요한 하드웨어를 자동으로 선택합니다. 모든 것이 잘 맞을지 아직 확신이 가지 않습니까? myPNOZ Creator에서 프로젝트를 직접 시뮬레이션하여 테스트할 수 있습니다.
- myPNOZ만의 특장점은 무엇입니까?
myPNOZ Creator를 통한 개별 조립과 턴키 시스템 배송은 안전 릴레이를 특별하게 만드는 요소입니다. 물론 배선 작업의 감소와 광범위한 어플리케이션 및 확장 옵션도 빼놓을 수 없는 장점입니다.
- myPNOZ Creator가 제공하는 이점은 무엇입니까?
온라인 상으로 개별 어플리케이션용 안전 로직을 직접 만들어서 이를 필요한 하드웨어 산출에 사용할 수 있습니다. 프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다. 클릭 몇 번만으로 빠르고 직관적으로 진행할 수 있습니다. 사용자는 자신에게 무엇이 필요한지에 대한 지식만 있으면 됩니다. 나머지 작업은 온라인 도구 myPNOZ Creator가 수행합니다.
- myPNOZ의 유형 코드는 무엇입니까?
유형 코드에는 시스템의 개별 구성이 포함됩니다. 이 개별 코드를 사용하여 언제든지 시스템을 다시 주문하거나 재구성할 수 있습니다. 말하자면 myPNOZ Creator에 있는 각 구성의 ID에 해당합니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]