기계류 안전 평가(MSE)는 이 평가 범위 하에서 시험을 거친 기계류의 안전성 및 적합성 상태에 대한 포괄적인 개요 를 제공합니다. 고객은 준거 법규, 규격 및 지침을 준수하고 최대의 안전을 확보하는 데 필요한 조치들을 신속하게 도출하기 위한 대처 방안 목록 또는 체크리스트 를 받게 됩니다.
기계류 안전 평가
기계류 안전 체크리스트로 개괄적인 적합성 상태를 신속히 확인
기계류의 적합성 상태에 대한 효율적인 개관
연식이 있어 사용한지 오래되었거나, 기계 안전성 및 적합성 기준에 대한 평가를 진행한지 오랜 시간이 흘렀습니까? 아니면 중고 플랜트 또는 기계를 구입했습니까? 그렇다면 우선적으로 필요한 것은 준거 규격 및 현재의 법적 상황에 따라 이러한 기계류의 안전 상태를 단도직입적으로 살펴보는 것입니다. 또한 기계류 지침 등에 따라 적용되는 기계류 안전 요건을 충족하기 위해 수행해야 할 수도 있는 시급한 업그레이드 조치에 관한 정보도 필요합니다. 나아가 완전한 책임 보호가 필요합니다.
필츠 서비스
필츠는 해당되는 안전성 및 적합성 요건과 관련하여 생산 공장에 있는 다수의 기계를 평가합니다. 이 과정에서 필츠는 기계의 사용 장소 또는 대상지에 적용되는 법규, 규격 및 지침을 고려할 뿐만 아니라 요청이 있는 경우에는 고객의 개별 내부 사양도 고려합니다.
필츠는 필요 기술 수준에 맞춰 기계류의 안전 상태에 대한 모든 관련 정보까지 고객에게 제공합니다. 결과적으로 고객은 모든 평가 내용을 포함하는 명료하고 포괄적인 대시보드를 비롯하여 모든 권장 조치가 포함된 대처 방안 목록까지 갖게 됩니다. 필츠의 기계류 안전 체크리스트 를 사용하면 고려 중인 모든 기계에 대한 개괄적인 정보를 빠르고 편리하게 확인할 수 있습니다. 기계류 안전 평가(MSE)에는 두 가지 버전이 있으므로 각자에게 맞는 옵션을 선택하면 됩니다.
고객의 개별 요구 조건에 따른 맞춤형 서비스 패키지
이 서비스에는 두 가지 옵션이 있으므로 각자에게 맞는 것을 선택하면 됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
| 레벨 1 | 레벨 2 | |
|---|---|---|
|
안전 규정 준수 상태 안전 요건 준수 여부에 대한 평가를 수행하고 모든 미준수 사항을 포함한 목록을 제공합니다. 요구 조건 중심의 체크리스트에는 해당 적합성 상태를 포함한 각 요건에 대한 설명 및 평가가 포함됩니다. 규정 준수 여부 및 평가 결과는 모두 대시보드에 그래픽 형식으로 표시됩니다. |
|
|
|
주요 위험 평가 선택한 방법론을 기반으로 한 주요 위험 평가입니다. 요구 조건 참조, 위험 분류 및 설명을 포함합니다. |
|
|
|
문서 점검 기계에 필요한 모든 문서가 존재하고 적절한지 여부에 대한 개요를 제공합니다. |
|
|
|
법률 및 기업 규정 준수 국내외 요구 사항(예: “작업 장비 사용 지침 2009/104/EC”)을 고려하여 회사 요건을 기준으로 한 적합성 상태 개요를 제공합니다. |
|
|
|
주요 안전 관련 하위 기능 평가 시험을 거친 각 하위 기능에 대해 최대로 도달 가능한 PLr을 평가합니다. 구성요소 품질, 아키텍처, 진단 및 오류 반응이 평가됩니다. |
|
|
|
위험 감소 / 권장 조치 기계가 관련 규격을 준수하도록 하기 위한 모든 미준수 사항 및 위험성 감소를 위한 관련 조치 목록을 제공합니다. |
|
|
|
예상 업그레이드 비용 대처 방안 카탈로그를 토대로 하여 관련 규격에 맞는 기계를 갖추기 위한 비용 견적이 산출됩니다. |
|
한 눈에 보는 장점
필츠의 기계류 안전 평가는 관련 기계류 안전 요건 준수 여부에 대한 개요를 확보하기 위한 빠르고 효율적인 절차입니다. 여러분의 기계류에 대해 필츠의 기술 평가를 받아 시간과 비용을 절약하세요.
- 비용 최적화
세부 평가 수준에 대해서는 고객과 사전 협의를 거쳐 이를 고객의 개별 요건에 맞게 조정합니다. 이 서비스에는 두 가지 버전이 있으므로 각자에게 맞는 것을 선택하면 됩니다.
- 규정 준수 및 책임 보호 인증
고객의 요구 조건에 맞는 각 공장 또는 기계에 대한 명료한 개요가 결과 대시보드로 제공됩니다. 따라서 이를 통해 현재의 적합성 상태에 대한 개괄적인 정보를 얻을 수 있습니다. 또한 어떤 조치가 필요한지를 밝히고 개별 조치 영역에 대해 우선순위를 지정합니다. 이에 따라 고객은 특히 리소스를 효율적으로 사용할 수 있습니다.
- 안전
기계류 안전 평가는 기 존재하는 기계를 위해 특별히 개발된 것입니다. 모든 점검 및 평가에서는 검사 대상 기계류에 대한 안전 상태 및 필요한 조치에 대한 개요를 직접적으로 보여줍니다.
- 효율성
결과 대시보드 및 개별 보고서를 내부에서 개별적으로 재사용할 수 있습니다. 이러한 문서는 이미 여러 가지 평가 옵션을 사용하여 사전 구성되어 있습니다.
- 기업 정책 준수
개별 감사 기준을 필츠의 평가에 언제든지 추가할 수 있습니다. 이러한 방식으로 처음부터 고객의 정책을 반영할 수도 있습니다.
- 국제성
전 세계 모든 현장에 동일한 방법론을 적용할 수 있습니다. 그리고 한 나라에 있는 기계에 대한 평가 결과를 다른 나라에 있는 유사한 기계에도 적용할 수 있습니다.
기계류 안전 평가 – 개략적 설명
여러분도 이 서비스의 혜택을 누리실 수 있습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]