필츠의 품질

DIN EN ISO 9001에 따른 품질 관리 시스템

"안전을 위한 특사"인 필츠는 전 세계에서 신뢰받는 파트너입니다. 고객의 성공을 위해 필츠는 세계 어디에서나 전 생산 단계에서 높은 기준 및 뛰어난 품질을 보장하고자 노력합니다. 필츠의 구성품과 시스템은 전 세계에서 인증과 승인을 획득했습니다. 이는 프로젝트에서 생산 현장 등을 재조정하는 수고를 없애주며 고객의 판매 및 수출 기회를 증진합니다.

DIN EN ISO 9001에 따른 필츠 품질 관리 시스템

품질 지침

통합 품질 관리 시스템과 관련된 외부 및 내부 영향 요소는 지속적인 평가의 대상입니다. 여기서 중요한 것은, 고객 요구사항과 적용되는 법적 및 공적 규격을 충족하고 고객 만족도를 영구적으로 개선하기 위해 지속적으로 높은 품질의 제품과 서비스를 제공할 수 있는 능력에 영향을 주는 내부 및 외부 문제들입니다.

프로세스 지향적 QM 시스템은 모든 중요 운영 프로세스를 지원하고 면밀히 조사합니다. 인터페이스를 규정하고, 구현 책임을 통제하고, 작업을 정의하고, 내부 감사를 통해 그 효율성을 모니터링합니다. 문서화된 프로세스를 기반으로, 우리는 모두 함께 고객에게 최고 품질의 첨단 기술을 공급하기 위해 노력합니다.

지속적인 프로세스 성능 개선은 고객 만족도를 높이는 것을 목적으로 합니다. 우리는 지속적인 절차 분석 그리고 회사 직원 각각의 꾸준한 품질 인식 제고를 통해 이를 달성하고자 노력합니다. 직원이 제안하는 개선 사항을 점검하고 그 사용성을 평가하여 전체적인 평가 결과가 긍정적일 경우 이를 회사의 기존 프로세스에 통합합니다. 그 결과, 다음과 같은 계획, 실행, 모니터링, 개선의 연속적인 싸이클을 얻게 됩니다:

  • PDCA 싸이클(Plan-Do-Check-Act).

미래 지향적인 위험 기반 사고는 위협과 기회에 대한 신중하고 의식적인 접근과 더해져 원치 않는 사건의 발생을 방지하는 것을 목표로 합니다.

추가 인증

TÜV Süd 인증서

생산 현장에 대한 시험과 지속적인 모니터링

TÜV Süd는 필츠 생산 현장에서 생산된 품목과 제조에 사용되는 작업 장비 및 조치가 고품질의 전자 제품을 생산하는 데 적합하다는 사실을 인증했습니다. 이 인증을 받기 위해, 필츠는 기술과 조직 측면에서 제품 자체와 제작에 있어 지속적인 고품질을 보장하는 방식으로 제작 현장을 구성, 관리하고 있음을 엄격한 조건 하에서 증명하는 것이 필요했습니다. TÜV Süd 테스트 마크를 부착할 수 있는 승인을 받는 데에는 엄격한 조건이 적용되며, TÜV가 인증한 기관에서 이를 정기적으로 검사하고 감시합니다.

개발을 위한 인증된 기능 안전 관리(FSM)

필츠 개발 부서는 EN IEC 61508 요구사항을 만족하는 엄격한 조건과 사양에 입각한 관리 시스템인 FSM(Functional Safety Management)에 따라 운영됩니다.

FSM은 엄격한 기준에 따른 TÜV의 테스트를 거쳐 인증서를 받았습니다. 해당 프로세스와 수단은 매년 엄격한 테스트를 받습니다.
 

인증서 썸네일

안전한 제품 개발

TÜV Süd가 감사에서 확인한 사항: 필츠의 개발 프로세스는 안전할 뿐만 아니라 보안성도 높습니다! 필츠의 개발 프로세스는 국제 규격 시리즈 IEC 62443 “산업용 통신망 - 네트워크 및 시스템 보안”에 따라 안전한 제품 개발 요건(“설계 보안”)을 준수합니다. 이러한 개발과 관련하여 규격 IEC 62443-4-1에서는 “안전한 개발 라이프사이클 프로세스”(SDL 프로세스)의 요건을 설명하고 있습니다.

감사 결과: 필츠의 개발 프로세스는 규격의 요건을 충족하며 SDL 프로세스를 준수합니다.

안전성과 보안성이 향상된 개발 프로세스

엔지니어링 프로세스를 위한 인증된 기능 안전 관리(FSM)

엔지니어링 프로세스를 위한 인증된 기능 안전 관리(FSM)

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Ostfildern 소재 Pilz GmbH & Co. KG의 엔지니어링 프로젝트EN IEC 61508-1 및 EN ISO 13849-1에 입각하여 구조화된 기능 안전 관리 프로세스에 따라 수행되며, TÜV SÜD의 인증을 받았습니다. 해당 프로세스와 수단은 매년 감사를 받습니다.

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">필츠의 자회사들TÜV SÜD로부터 직접 인증을 받거나 지정된 요구사항에 따라 행동합니다. 내부 감사를 통해 국제적으로 규격화된 절차를 지속적으로 보장합니다.

FSM 엔지니어링 인증서

안전 보호 장치 및 기계류 안전 검사를 위한 파트너

ISO IEC 17020에 따라 DAkkS에서 인증한 검사 기관

필츠 - 안전 보호 장치 및 기계류 안전 검사를 위한 파트너

독일 Ostfildern 소재 Pilz GmbH and Co. KG는 ISO IEC 17020에 따라 DAkkS에서 인증한 독립 검사 기관을 운영합니다. 이에 따라 필츠의 서비스는 객관성과 높은 기계 가동률을 대변합니다.
필츠는 토론에 활용할 수 있도록 검사 보고서를 작성해 드립니다. 검사를 통과한 기계에는 필츠의 인증 마크가 부여됩니다.

인가 범위

공인 EMC 시험 연구실

2004년 이래로 필츠는 DAkkS(독일 인증 기관)가 승인한 독립 시험 연구실을 운영하고 있습니다. 이는 Ostfildern 소재 Pilz GmbH & Co. KG가 전자기 호환성(EMC) 및 전기 안전 분야의 시험(환경 감사)을 수행할 능력이 있고, 전 세계적으로 인정을 받는 ISO 17025에 따라 시험 보고서를 발행할 자격이 있음을 의미하는 것입니다.

EMC 시험 연구실 인가

DAkks(독일 인증 기관)에서 인증한 독립 시험 연구실
EC ATEX 인증

방폭 인증(ATEX)

필츠는 폭발 가능성이 있는 대기에서 사용하는 장비 및 보호 시스템에 대한 유럽 의회와 유럽 이사회의 지침 2014/34/EU, 부록 IV의 요구사항을 만족하는 품질 보증 시스템(ATEX)을 적용합니다.

자세한 정보

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 5층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr