2021. 7. 19.

액세스 권한 및 작동 모드 선택

확신을 주는 기능!

플랜트와 기계류는 점점 더 복잡해지고 있습니다. 또한 작업 유형에 따라 사용자의 자격도 다릅니다. 명확하게 정의된 역할과 정확한 작업 수준을 적용하여 특히 복잡한 기계에서 생산성을 높일 수 있습니다.

최신 액세스 시스템은 현장에 즉시 적용되는 유연한 권한 수준을 제공합니다. 기계식 키나 일반 비밀번호 액세스보다 더 많은 이점을 자랑합니다.

예를 들어 사용자와 실제로 관련된 작동 패널과 권한만 제공됩니다. 따라서 기계 운영자는 기계 설비 기술자나 유지 보수 직원과는 다른 제어 콘솔 화면 및 권한을 사용하게 됩니다.

한 눈에 보는 장점:
• 유연한 권한 수준
• 명확한 역할을 통한 생산성 향상
• 명확하고 간단한 작동 수준으로 특히 복잡한 기계에서 작업자 오류 방지
• 추적 가능한 프로세스

최신 액세스 권한 시스템에는 다른 기능도 많습니다. 안전과 보안을 모두 구현하고자 하는 경우, 어디서나 기능적 안전 작동 모드 선택으로 향상된 결과를 얻을 수 있습니다.

 

지금 자세히 알아보십시오!

액세스 권한 및 작동 모드 선택
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?