ISCS - 산업 보안 컨설팅 서비스

기계 제조업체와 운영업체는 산업 보안 조치를 통해서만 포괄적인 기계류 안전을 달성할 수 있습니다. 산업 보안 조치는 기계류를 사이버 공격, 조작자의 잘못된 사용 또는 임의 조작으로부터 보호하며, 이러한 조치는 CE 규정 준수를 위해 기계류 규정에서 요구됩니다. 그렇지만 개별 기계류에 대한 공격 위험은 얼마나 크고, 작업장에서의 보건 및 안전과 생산성에 끼치는 영향은 무엇이며, 보안 취약점을 줄이려면 어떤 조치가 합리적일까요?
 
여기가 바로 필츠의 산업 보안 컨설팅 서비스(ISCS)가 역할을 하게 되는 부분입니다: 필츠는 기계에 대한 보안 취약점과 관련하여 고객의 위험을 분석하고, 레벨 별로 개별 위험 요인과 발생 가능성을 평가하며, 적절한 솔루션 단계를 조합하고, 적용되는 조치를 점검합니다. ISCS는 사이버 보안을 증진하도록 돕고, 고객이 규범적 및 법적 사양을 올바르게 구현하도록 보장하며, 기계의 보안 사고를 완화하고 방지할 수 있습니다.

산업 보안에 따라 기계 보안을 구축하는 4단계:

산업 보안 컨설팅 서비스(ISCS)는 상호 의존적으로 구축된 4개의 모듈로 이루어져 있습니다. 개별 단계를 수행한 후에는, 이동 타겟 원칙에 따라 기계류의 산업 보안 상태에 대한 정기적 재평가를 수행하여 최신 사이버 공격 방법 또는 취약점에 지속적으로 대응하는 것이 필요합니다.

고객이 얻는 혜택:

  • 잠재적 위험 및 취약점의 식별
  • 사이버 공격 또는 생산 중단 사고로부터의 보호 및 대비 강화
  • 직원 안전, 사이버 보안, 기계 가용성 향상
  • 올바른 구현을 위해 위험 감소 조치 점검
  • 산업 보안 요구사항에 따른 기계류의 검증 가능한 보호
  • EC 적합성 선언의 중요 구성요소

ISCS의 4단계

고객이 얻는 혜택

1. 보호 요구조건 분석

  • 해당되는 규격 및 규정 식별
  • 고려 중인 시스템의 한계 파악
  • 기밀성, 무결성 또는 가용성이 상실될 경우 예상되는 손해 수준에 기반해 시스템 각 자산의 보호 목적 식별

 

  • 위협에 대한 인지 여부 평가

2. 산업 보안 위험 분석

  • 고려하는 보호 목표와 관련하여 시스템의 각 수명 단계 내 각 자산의 모든 위험 식별
  • 기존 위험 감소 조치 및 그 효과 분석
  • 위험 감소를 위한 권장 접근법
  • 취약성 및 관련 위험 요소 문서화

 

  • 위험 정도 및 조치 필요성 평가

3. 산업 보안 컨셉

  • 각 시스템 섹션의 보안 수준 결정
  • 잠재적 대응 조치 정의 및 지정
  • 가용성 및 생산성 고려   
  • 식별된 위험에 상세 보안 조치 할당
  • 전체 기계 라이프사이클에 걸친 위험 감소 규칙 및 가이드라인 생성
  • 요구사항 및 권장 구현 조치 문서화

 

  • 대응 조치 계획 능력

4. 산업 보안 시스템 검증

  • 구현된 조치의 효과성 확인  
  • 결과 및 가능한 규정 미준수에 대한 정보를 담은 시험 보고서 작성
  • 조직 레벨의 조치와 관련한 문서 검토
 
  • 관련 보안 요구사항 준수를 통한 책임 보호
  • 직원 보호 증진
  • 공장 가용성 증대
  • 사이버 공격 대응을 통한 비용 절감
  • 효과적인 방지 조치를 취하여 기업 이미지 보호

 

산업 보안 포트폴리오 - 단계별 기계류 보안

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr