오늘날에는 생산의 유연성이 필수적입니다. 새로운 시장 기회에 빠르게 반응할 수 있도록 플랜트와 기계류를 확장하거나 개조해야 합니다. 또한, 낡은 기계류를 확장하거나 개조하는 것이 비용적으로 매우 효율적인 경우도 많습니다. 개보수의 숨은 가능성을 활용하세요! 필츠는 귀사가 플랜트와 기계류를 개조하거나 변경에 대한 승인을 받아야 할 때 의논해야 할 파트너입니다. 왜냐하면 개조를 하더라도 기계류 안전은 여전히 보장되어야 하기 때문입니다.
필츠와 함께 개보수
기계를 현대화, 확장 및 개보수하세요.
오래된 기계를 더 오래 사용하기 위한 개보수
기계류를 최신 기술로 업그레이드하여 생산성을 현저하게 높이세요! 다년간 사용하면 플랜트와 기계류에 안전 문제가 발생할 수 있기 때문에 이것은 꼭 필요한 일입니다. 예를 들어, 보호 장치가 낡아서 임의 조작이 가능해질 수 있습니다. 기계식 컴포넌트는 아직 멀쩡한 상태지만 제어 및 드라이브 기술이 구식이 되어버린 경우가 많습니다.
개보수로 비용 절감
견실한 기반 위에 개보수를 계획하고 이를 실행한다면 오래된 기기에 최신 전기, 제어, 안전 기술을 탑재할 수 있습니다. 비용은 새로 기계를 구매하는 것보다 상당히 저렴합니다. 개보수를 수행하면 기계가 다시 안전해질 뿐만 아니라 생산성 및 가동률도 높아집니다. 효율적이고 순조롭게 생산이 재개되면 얼마 지나지 않아 개보수 비용을 거둬들일 수 있습니다.
필츠의 도움으로 플랜트와 기계류를 현대화하세요.
개보수의 경우에 필츠는 시스템과 기술에 대한 종합적인 분석을 실시합니다. 그래야만 개보수를 어떤 식으로 구성할지 결정할 수 있습니다. 안전하고 경제적인 운영을 위한 잠재적 기술 수정은 물론 적용 가능한 지침 및 규격을 고려하여 구현해야 합니다. 일반적으로 기계 개보수에는 새로운 위험성 평가 및 CE 마킹이 수반됩니다.
필츠는 이런 유형의 서비스에 특화되어 있습니다. 필츠는 귀사와 협력하여 요구사항을 체크하고, 안전 관련 평가를 수행해서 기계의 현재 상태를 점검하며, 기계 개조를 위한 컨셉을 개발합니다.
필츠의 안전 자동화
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]