2021. 9. 23.

새로운 안전 릴레이 myPNOZ

새로운 안전 릴레이 myPNOZ에 관해 아직 잘 모르시는 분들은 지금 바로 읽어보세요! 새로운 안전 릴레이와 관련하여 가장 자주 묻는 질문에 답변합니다.

새로운 안전 릴레이 myPNOZ는 단일 안전 기능을 가진 단순한 안전 릴레이와 소형 컨트롤러 사이의 간격을 메우는 역할을 수행합니다. 이 새로운 모듈형 안전 릴레이를 사용하면 프로그래밍에 대한 지식이 없어도 최대 16가지 안전 기능을 모니터링할 수 있습니다. 온라인 도구 myPNOZ Creator를 사용하여 클릭 한 번으로 직관적으로 솔루션을 조립하세요. 무엇보다도, 안전 릴레이는 사전 조립 및 설정되어 인도되므로 제어 캐비닛에 연결하기만 하면 됩니다. 그럼 준비!

  • myPNOZ를 사용하여 얻는 새로운 제품 기능 및 이점은 무엇입니까?

myPNOZ의 이점 중 몇 가지를 열거하면 다음과 같습니다. 헤드 모듈을 통해 글로벌 안전 기능 및 전원 공급 장치 선택 가능. 필요에 따라 확장 모듈을 개별적으로 선택할 수 있음. 모듈은 BUS 커넥터를 통해 간단하고 신속하게 연결. 릴레이 및 반도체 출력도 가능. 간단하게 시스템 확장 가능.

  • 안전 릴레이 myPNOZ가 특히 취급하기 쉬운 이유는 무엇입니까?

프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다. 모든 엔지니어링 작업은 온라인 도구 myPNOZ Creator와 스크류드라이버만 있으면 됩니다. 프로그래밍을 전혀 몰라도 상관 없으며, 전체 시스템을 해체하지 않고도 설정 변경 및 모듈 교환과 확장이 가능합니다.

  • myPNOZ 주문 절차는 정확히 어떻게 이루어집니까?

3단계만에 간단하게 자신만의 개별 myPNOZ를 받아 적용할 수 있습니다. 1단계 고객이 생성: 고객은 사용하기 편한 myPNOZ Creator를 통해 개별 myPNOZ를 생성합니다. 2단계 필츠가 빌드: 필츠는 고객이 생성한 개별 구성에 따라 각 안전 릴레이를 사전 조립하여 배치(batch) 사이즈 1로 맞춤 제작합니다. 3단계 고객이 설치: myPNOZ는 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 고객은 myPNOZ를 '플러그 앤 플레이 준비 완료' 상태로 인도받습니다.

  • myPNOZ의 "모듈형 구조"는 정확히 무엇을 의미합니까?

이런 모듈형 구조는 시장에서 독보적인 유형으로, 필요한 만큼 지불하는 방식입니다. 다양한 입력, 출력, 입/출력 모듈 중에서 선택할 수 있으며 각 어플리케이션에 맞게 개별적으로 조립할 수 있습니다. 또한 확장 모듈을 사용하면 추가적인 안전 기능을 적용할 수 있으며 이용 가능한 접점의 수도 늘어납니다. 이는 시운전을 마친 후에도 가능합니다!

 

myPNOZ에 대한 자세한 정보

새로운 안전 릴레이 myPNOZ
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?