2027년 1월 20일부터 시행되는 EU 기계류 규정(MR)

기계류 규정(MR)은 기계류 지침(MD)을 대체합니다. 기계 제조업체에는 어떤 요구사항이 적용되는지 확인하세요.

2027년 1월 20일부터 EU 기계류 규정(MR) 2023/1230 의 적용이 의무가 됩니다.  이는 유럽연합 공식 저널에 게재된 날로부터 20일 후인 2023년 7월 19일에 모든 회원국에서 발효되었습니다. 기계류 규정(MR)은 이전보다 구체적인 내용을 포함하며, 이전에 여지가 있던 사항들에 대해 보다 명확한 설명을 제공합니다. 또한 나날이 커지고 있는 산업 보안 및 디지털 전환의 중요성 등 새로운 측면도 고려합니다. 이제 기계 제조사는 플랜트 및 기계류에 대한 새로운 안전 요건을 만족시킬 시간이 주어졌습니다.

EU 기계류 규정(MR)의 주요 변경사항

  • 일부 고위험 기계류는 공인 인증 기관에서 의무적으로 테스트를 받아야 합니다.
  • '중대한 변경'은 운영업체가 제조업체가 된다는 것을 의미하며, 그에 따른 모든 의무도 수반됩니다.
  • 이제 소프트웨어도 안전 구성 요소에 포함됩니다.
  • AI, IoT, 로봇공학 등 디지털 기술이 처음으로 위험 요소로 꼽혔습니다.
  • 사이버 보안은 기계류 안전의 필수 요소가 되었습니다.
  • 운영 문서와 규정 준수 문서를 디지털 방식으로 제공할 수 있게 되었습니다.

전문가 팁:

기계 공학 분야의 보안 전문성을 강화하세요.

“Safety meets Security” 교육 과정을 통해 안전과 보안을 종합적으로 구현하고 새로운 요구사항을 확실하게 충족하는 방법을 알아보세요.

교육 상세 정보로 가기

MR을 향한 다음 단계로 나아갈 준비가 되셨나요?

기계류 규정(MR)은 많은 변경사항을 포함합니다 - 하지만 기회도 있습니다. 제조업체와 운영업체는 새로운 도전에 직면해 있지만 동시에 안전성, 투명성, 지속 가능성을 높일 수 있는 가능성도 잠재되어 있습니다.

 

지금 시작하세요 - 2027년 MR에 맞게 기계류를 대비하세요.

기계류 규정(MR)에 대해 자주 묻는 질문(FAQ)

기계류 규정의 정확한 이름은 무엇인가요?

기계류 규정(MR)의 공식 이름:
Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council on Machinery(기계류에 대한 유럽 의회 및 위원회의 규정 (EU) 2023/1230).

기계류 규정이 제정된 이유는 무엇인가요?

오늘날의 자동화 및 엔지니어링 기술 요건을 2009년과 비교해 보면 지침의 개정이 불가피했다는 것을 분명히 알 수 있습니다.
디지털 전환 및 네트워크 구축은 물론 새로운 산업 보안 및 인공지능(AI) 관련 이슈들도 공장 내부 및 그 안의 플랜트와 기계류에 큰 변화를 불러오고 있습니다.
이러한 변화들과 최신 기술 발전에 맞춰 규정이 조정되었습니다.

기계류 규정은 무엇을 규정하나요?

새로운 유럽 기계류 규정(EU) 2023/1230에는 기계류의 상태 및 안전에 대한 포괄적인 기준을 마련하고 있으며, 인공지능(AI) 등 최신 기술 또한 그 적용 대상에 포함됩니다. 주된 요점은 안전 요구사항, 새로운 적합성 평가 절차 및 보다 엄격한 시장 감시입니다.

기계류 규정의 주요 변경 사항과 새로운 개선 사항은 무엇인가요?

  • 검사의무 대상 기계
    기계류 지침 2006/42/EC의 부속서 IV에 있었던 검사 대상 기계 목록이 부속서 I로 옮겨졌습니다. 섹션 A에는 제 3의 인증기관을 통한 의무적 검사 및 인증이 요구되는 고위험 기계 목록이 포함되어 있습니다. 앞으로는 6가지의 기계 유형이 검사 대상에 포함될 것입니다. 통합 규격이 적용되더라도 검사의무가 사라지지는 않습니다. 이는 최근의 인공지능(AI)의 발전 때문입니다. 목록에 있는 6개 제품 그룹에 대해 기계 제조업체는 더 이상 이전처럼 조율된 규격을 적용하여 자체적으로 규정 준수를 선언할 수 없게 됩니다. 대신에 공인 기관이 개입되어야 합니다.

  • 상당한 개조
    기계류에 대한 상당한 개조의 정의와 그러한 개조의 법적 결과를 포함하도록 규정이 확장되었습니다. 기계류 안전을 위해, 기계에 대한 중대한 개조가 이루어지거나 기계의 개조가 CE 마킹에 관한 법률 규정 준수에 영향을 미칠 경우에는 적합성 평가 절차가 요구됩니다. 운영 중 기계에 대한 상당한 개조가 이루어진 경우, 기계 운영자는 기계 제조사로서 모든 의무가 적용됩니다.
     
  • 안전 구성요소
    안전 구성요소의 정의가 확장되어, 기존의 물리적, 디지털, 혼합형 구성요소뿐만 아니라 소프트웨어도 포함하게 되었습니다.
     
  • 디지털 기술
    인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 로봇 등 새로운 디지털 기술의 등장이 제품 안전에 있어 새로운 과제를 안겨주고 있습니다.
     
  • 산업 보안
    기계류 규정의 새로운 조항인 “데이터 손상 방지”에서는 기계류의 사이버 보안에 대한 요구조건을 명시하고 있습니다. 사이버 보안 위협으로 인해 기계의 안전 기능이 저해되어서는 안됩니다. 따라서 이러한 위협에 대한 대응 조치는 더 이상 기계를 시장에 출시하는 제조사의 자율적 판단에 맡겨지지 않으며, 필수적으로 포함되어야 하는 요건입니다. 제조사는 이와 관련하여 기존의 안전에 대한 접근 방식을 점검해야 합니다.
     
  • 디지털 사용 설명서
    제조업체는 사용 설명서를 디지털 형식으로 제공할 수 있습니다. 다만, 고객이 요청하는 경우 종이 형식으로도 제공해야 합니다. EU 적합성 선언은 디지털 형식으로 제공될 수 있습니다. 부분품 기계류는 디지털 조립 지침서 및 디지털 통합 선언과 함께 납품할 수 있습니다.

기계류 규정이 본격적으로 적용되기 전까지 유효한 규정은 무엇인가요?

기계류 지침(2006/42/EC)이 현재 시행 중인 최종 지침입니다. 이 지침은 2009년부터 EU에서 의무적으로 적용되어 왔으며, 향후 기계류 규정이 발효될 때까지 계속 적용됩니다.

기계류 규정의 목적은 무엇인가요?

기계류 규정은 기존 기계류 지침을 통해 이뤄낸 높은 안전 수준을 유지하면서, 이를 최신 기술 기준에 부합하도록 개선하고자 합니다. 유럽의 근본적이고 의무적인 기계류 안전 요건을 표준화하고, 사람과 기계 간의 안전한 상호작용을 확보하는 것이 이 제도의 목적입니다.

EU 기계류 규정의 적용 대상과 그 내용은 무엇인가요?

새로운 규정은 유럽연합 내에서 운용하는 기계류 및 관련 제품들을 계속해서 포괄하지만, 이제 안전 구성요소에는 소프트웨어도 포함됩니다.

기계류 규정(MR)의 시의 적절한 이행을 위한 5단계 프로그램.

필츠는 5단계 프로그램을 통해 기계류 규정(MR) 준수를 향한 여러분의 여정에서 체계적이고 실용적이며 종합적인 지원을 제공합니다. 초기 오리엔테이션부터 감사에 대비한 문서화까지, 필츠는 안전과 산업 보안을 일관된 접근 방식으로 연결합니다.

1. 개요 파악 - MR이 구체적으로 어떤 의미를 갖는지 이해하기

모든 성공적인 구현의 기본은 지식입니다. 필츠는 새로운 기계류 규정(MR)의 내용, 의무 및 기한에 대해 명확하게 설명해 드립니다.

고객이 얻는 부가가치는 다음과 같습니다.

  • MR의 요구사항에 대한 명확한 개요
  • 공장, 기계류, 공정에 미치는 영향 평가
  • 기능 안전과 산업 보안의 상호 작용에 대한 이해

주요 변경사항을 간결하게 요약하고 명확하게 설명해 줍니다. 필츠의 규격 전문가 Matthias Wimmer가 이를 담당합니다.
무료 웨비나: 로그인

주요 변경사항을 빠르게 읽어보고 싶으신가요? 2027년 기계류 규정(MR)에 대한 필츠의 가이드.
지금 무료로 읽어보기.

안전과 보안의 상호 작용에 대한 기본 사항을 알아보세요:
혁신을 위한 안전과 보안

2. 조언 받기 - 필츠와 함께 개별 구현 요구사항 분석하기

각 기계와 회사마다 영향을 받는 방식이 다릅니다. 필츠 전문가는 구체적인 조치가 필요한 부분을 파악할 수 있도록 도와드립니다.

필츠의 컨설팅 서비스:

  • 공장 및 기계류의 현 상태 분석
  • MR 요구사항과 관련해 미진한 부분 파악
  • 안전 및 보안 위험성 평가
  • 우선순위에 따른 체계적인 실행 계획 도출

결과:

  • 명확성, 방향성 및 의사 결정을 위한 신뢰할 수 있는 근거.

지금 바로 최초 상담을 시작하세요.
필츠에 문의하기

3. 지식 구축 - 목표 지향적이고 지속 가능한 방식으로 자체 스킬 개발하기

기계류 규정(MR)은 전문가와 관리자에게 새로운 요구사항을 부과합니다. 필츠는 맞춤형 교육 과정을 통해 여러분의 팀이 실무에 대비할 수 있도록 만들어 드립니다.

필츠 교육 포트폴리오:

  • 제조업체 및 운영업체를 위한 MR 교육 과정
  • 안전, 산업 보안 및 CE 규정 준수에 관한 교육 과정
  • 실제 기계를 사용한 실습 워크샵

고객의 혜택:

  • 고객 기업은 지속 가능한 지식 구축과 행동에 대한 자신감을 통해 혜택을 받을 수 있습니다.

기계류 규정(MR)을 포함해 필츠의 광범위한 교육 프로그램 중에서 선택하세요.
MR 교육 프로그램

4. 구현 시작 - MR의 요구사항을 안전하게 이행하기

필츠는 구현과 관련해 여러분을 홀로 남겨두지 않을 것입니다. 분석부터 CE 규정 준수에 이르기까지 필츠 서비스가 여러분을 지원합니다.

필츠가 다음을 도와드립니다.

  • 위험성 및 유해성 평가
  • 안전 기능의 설계 및 구현
  • 안전 및 보안 솔루션의 통합
  • CE 규정 준수 프로세스 지원

필츠의 접근 방식:

  • 규격을 준수하는, 실무에서 입증된 총체적 솔루션.

필츠의 다양한 서비스에 대해 알아보려면 주저 말고 문의하세요.
필츠의 다양한 MR 서비스에 대해 문의하기.

5. 문서 작성 - 수행한 조치와 관련해 감사에 대비한 체계적인 증거를 확보하기

전체 문서화는 기계류 규정(MR)의 핵심 요소입니다. MYZEL을 사용하면 모든 조치를 투명하고 추적 가능한 방식으로 기록할 수 있습니다.

MYZEL을 사용해 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 모든 안전 관련 정보를 중앙 저장소에 보관
  • 평가, 결정 및 변경사항에 대한 투명한 문서화
  • 감사 및 규제 요건과 관련한 지원
  • 기계류의 라이프사이클 문서화

다음 단계로 넘어가기

기계류 규정(MR)은 의무를 넘어 기회입니다. 5단계 프로그램을 통해 기계류를 안전하게, 규정을 준수하도록, 그리고 미래에 대비할 수 있게 만드세요.

필츠는 2027년, 그리고 그 이후를 향한 여러분의 여정에 함께하겠습니다.
지금 문의하기

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드