새로운 기술에는 기회와 위험이 수반됩니다. 아마도 현재 우리 산업에서 가장 중요한 새로운 기술은 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI), 로봇을 통한 산업 플랜트의 극단적 네트워킹일 것입니다. 그러나 기업 및 기계류의 네트워킹과 함께, IT 시스템의 취약점이 악용되거나 경제적 손실과 물리적 손상이 발생할 위험도 증가하고 있습니다.
기계류 및 산업 플랜트를 위한 산업 보안
산업 플랜트를 위한 산업 보안
산업 보안을 통한 기계류 보호
IT 및 OT 보안의 연계
산업 보안(OT 보안)은 생산 및 산업 플랜트를 의도되거나 의도되지 않은 무단 조작 및 사이버 공격으로부터 보호하는 것입니다. 산업 보안은 직원의 안전을 보장하는 기능 안전 조치가 취약해지거나 무력화되지 않도록 막아줄 수 있습니다.
경험에 따르면 OT 보안에 대한 의문이 발생할 경우 회사의 생산 영역은 IT 부서에 주로 의존하며 해당 주제에 관해 피상적으로만 대응합니다. 이와 관련해 사고의 전환이 긴급하게 필요하며, 그 이유는 생산에 사용되는 기계류가 회사의 보안 컨셉의 일부이기 때문입니다. 이 부분에서 일부 상호작용이 필요하며, 운영 레벨(OT)의 기계류와 정보 기술(IT) 간 네트워킹의 경우 특히 그러합니다. 전체 컨셉을 올바르게 구현할 수 있으려면, 개별 IT 영역에 대한 인터페이스와 요구사항을 정의해 회사의 기계 레벨까지 이를 구현해야 합니다.
산업 보안의 목표
산업 보안의 목표는 공장과 기계류의 가용성 및 기계 데이터와 공정의 무결성 그리고 기밀성을 보장하는 것입니다. 공격자는 기존의 취약점을 이용하여 제어 네트워크에 침투하거나 프로세스를 교란시키는 경우가 많습니다. 공격자가 제어 네트워크에 접근하지 못하게 하려면 잠재적인 취약점을 탐지하고 신속히 개선해야 합니다. 공격자가 취약점을 공격하는 데 성공할 경우, 기업이 겪는 결과는 치명적일 수 있습니다. 이러한 결과로는 안전 조치가 무단 조작의 대상이 되거나 취약해질 경우의 생산 중단부터 작업자 위험까지 다양합니다.
필츠의 사이버 보안 포트폴리오는 이러한 결과가 발생하는 것을 막기 위한 단계별 솔루션을 제공하여 기계류가 규정 준수 요건에 따라 제조 및 운용되도록 보장합니다.
필츠가 가입한 단체:
필츠 산업 보안 포트폴리오 - 총체적 보안
필츠는 기계류 및 산업 플랜트의 안전을 보장하기 위해 안전과 보안을 총체적으로 취급합니다. 구체적으로는 안전과 상시 연계된 보안의 경우, IEC 62443, 가이드라인, 규정 등 세부 규격에 대한 필츠의 심층 전문가 노하우가 교육 및 해당 과정을 통해 고객에게 전달됩니다. 필츠는 사이버 보안 서비스의 경우 현장에서 직접 실제 구현 과정을 지원합니다. 필츠의 제품 기반 보안 솔루션은 적용 가능한 산업 보안 요구사항에 따라 기계류의 완전한 보안을 구현하기 위한 필수적이고 포괄적인 구성 요소입니다.
고객을 위한 필츠의 총체적 산업 보안 포트폴리오 - 기계류 보안을 단계별로 구현하세요! 다른 섹션을 살펴보려면 애니메이션을 클릭하세요.
산업 보안에 대한 자세한 정보:
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]