2021. 10. 12.

새로운 안전 릴레이 myPNOZ

플랜트의 안전을 극대화하고 싶지만 복잡한 안전 솔루션은 내키지 않습니까? 그렇다면 새로운 안전 릴레이 myPNOZ에 대해 알아보세요. 신제품과 관련하여 가장 자주 묻는 질문에 답변해 드립니다.

새 안전 릴레이 myPNOZ를 통해 최대 8개의 독립 안전 구역을 모니터링할 수 있습니다. 여기에는 프로그래밍도 필요하지 않습니다. 온라인 도구 myPNOZ Creator를 사용하여 즉시 만들 수 있습니다. 비상 시 기계가 빠르고 안정적으로 종료되기를 원하십니까? 문제 없습니다. myPNOZ의 헤드 모듈에는 글로벌 안전 기능이 통합되어 있습니다. 비상 상황이 발생하면 이 기능이 모든 안전 구역에 적용되어 기계를 안전하게 정지시킵니다. 따라서 직원과 동료들은 언제나 안전하게 일할 수 있습니다.

  • myPNOZ는 헤드 모듈을 통한 글로벌 안전 기능뿐 아니라 추가 안전 영역에 대한 모니터링도 제공합니다. 이게 정확히 무슨 의미인가요?

myPNOZ는 기계의 최대 8개 구역을 독립적으로 모니터링할 수 있습니다. 따라서 기계의 다른 영역이 계속 작동하는 동안 기계의 개별 영역을 중지시킬 수 있습니다. 또한 글로벌 안전 기능은 기계의 모든 영역에 영향을 미칩니다. 그렇기 때문에 비상정지를 비롯하여 기계 전체를 종료하는 것이 가능합니다.

  • myPNOZ로 적용할 수 있는 안전 기능은 무엇입니까?

비상정지, 안전 게이트, 라이트 커튼, Type IIIA/C 양수조작 푸시버튼, 인에이블 스위치 등의 안전 기능을 모니터링할 수 있습니다. #myPNOZ는 2~16개의 안전 입력 기능을 모니터링하는 낮은 수준~중간 수준 복잡도의 중소형 어플리케이션에 적합합니다.

myPNOZ에 대해 자세히 알아보기

새로운 안전 릴레이 myPNOZ
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?