2022. 10. 28.

필츠가 SPS(스마트 프로덕션 솔루션)에서 처음으로 IO-Link Safety 솔루션을 시연할 예정입니다.

IO-Link Safety의 구현: IO-Link Safety 기술을 이용한 최초의 장치가 개발 중이며 이미 시험을 마친 상태입니다. 8개 제조사가 힘을 합하여 뉘른베르크에서 열리는 SPS에서 IO-Link Safety 솔루션을 시연하려고 합니다. 시연자들은 고장 안전 PLC부터 IO-Link Safety 마스터와 IO-Link Safety 장치에 이르기까지 모든 통신 레벨을 다룹니다. IO-Link Safety와 IO-Link Standard라는 두 세계가 처음으로 한 어플리케이션에서 결합될 것입니다.

필츠는 두 가지 IO-Link Safety 제품을 가지고 참가합니다. 필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt II advanced IOLS 및 푸시버튼 유닛 PITgatebox IOLS는 프로토타입으로서 이 어플리케이션의 일부가 됩니다. 이 제품들은 안전 관련 데이터와 비 안전 관련 데이터 모두를 상위 레벨의 IO-Link Safety 마스터로 전달합니다. 이 혼합형 통신 모드를 통해 안전 관련 데이터와 비 안전 관련 데이터를 동일한 IO-Link 장치에서 교환할 수 있습니다. 이로써 IO-Link Safety는 더욱 강력한 기능을 갖게 됩니다.

이 새로운 기술의 잠재력을 직접 보고 싶지 않으십니까?

5번 홀 210번 부스PROFIBUS User Organisation (PNO) 부스에서 열리는 시연을 참관하십시오. 질문이 있는 방문자를 위해 IO-Link Community의 IO-Link Safety 작업 그룹의 전문가9번 홀 370번 부스에서 도움말과 조언을 제공해 드립니다.

SPS에 대한 모든 것

보도 자료로 가기

IO-Link Safety 로고
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?