2021. 7. 13.

인증의 획득과 유지: 안전 기능이 있는 구성 요소 및 시스템의 인증

필츠는 안전 자동화 기술의 개발 및 제조 업체로서, 제품 사용 시 위험을 최소화하고 최신 기술에 주력할 법적 책임이 있습니다. 이는 궁극적으로 인간과 기계, 환경을 보호하는 일입니다! 국내 및 국제 표준은 고려해야 할 사양을 정의합니다. 예를 들어 기계류 지침 2006/42/EC에 따라 조화된 EN/IEC 62061 및 EN ISO 13849 표준이 있습니다.

‘제품 규정 준수’ 팀은 독일 Ostfildern에 위치한 필츠 본사에 있으며, 약 2,000종의 인증 제품이 법적 표준 및 규정과 추가적인 요구 사항을 준수하여 인증을 유지할 수 있도록 보장합니다. 일반적으로 각각의 제품은 동시에 적용되는 여러 개의 인증서가 있으며 서로 조화되어야 합니다. 그리고 안전 릴레이 myPNOZ와 같은 신제품도 있습니다.

제품 인증 과정
이 팀은 제품 관리 및 제품 개발 부서, 외부 인증 기관과 긴밀히 협력하여 국내 및 국제 시장에 적용되는 인증을 획득하도록 보장합니다. 필츠는 다양한 법률 조항 및 요구 사항을 충족하기 위해 전 세계 20개 이상의 테스트 및 인증 조직과 협력하고 있습니다. 인증 프로젝트에는 몇 가지 단계가 있습니다. 새로운 기술이 적용된 완전히 새로운 제품인지 또는 기존 제품의 새 버전인지에 따라 구분이 됩니다. 예를 들어, 안전 릴레이 myPNOZ는 새로운 기술 플랫폼을 기반으로 합니다. 그러므로 개념 단계 초기에 외부 테스트 조직이 포함되었습니다.

시장 및 산업에 따라 다른 요구사항
개발이 완료되면 검사 기관이 각 제품을 샘플링하여 포괄적인 테스트를 수행합니다. 테스트가 성공적으로 완료되면 인증서가 발급됩니다. 제품을 국제 시장에 출시하려면 추가적인 제품 인증이 필요합니다. 철도, 리프트 기술 또는 버너 제어 등의 특정 산업은 산업별 요구 사항을 준수해야 합니다. 인증서는 제품이 명시된 표준을 준수한다는 사실을 확인해 주는 것입니다. 제품은 정기적으로 재인증하고 인증서를 갱신해야 합니다. 이후 단계는 제품이 형식을 준수하여 제조되는지 확인하는 정기 검사입니다. 인증 기관은 현장에서 이 검사를 수행합니다. 필츠는 매년 약 60건의 외부 감사를 받습니다.

표준이 변경되고 새로운 법적 요구 사항이 적용되는 경우 제품에 대한 영향을 지속적으로 평가하고 적절한 조치를 시행해야 합니다. 이런 방식으로 필츠는 비전을 구현하고 필츠의 제품이 매일 세상을 조금씩 더 안전하게 만들도록 노력합니다.

필츠의 개요

서류 캐비닛
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?