필츠는 “신원 확인 및 접근 관리(I.A.M)” 포트폴리오를 통해서 안전 및 보안 작업의 구현을 위한 포괄적인 제품, 솔루션 및 소프트웨어를 제공합니다.
여기에서 간단한 인증부터 복잡한 접근 권한, 접근 관리부터 안전 작동 모드 선택, 유지보수 안전 보호 및 데이터와 네트워크 안전 보호 등 가능한 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 단일 시스템에 구현된 안전과 보안을 경험해 보세요!
포괄적인 직원 보호와 최적의 기계류 보호를 위해서는 안전성과 보안성을 모두 고려한 전체론적 안전 컨셉이 필요합니다.
필츠는 “신원 확인 및 접근 관리(I.A.M)” 포트폴리오를 통해서 안전 및 보안 작업의 구현을 위한 포괄적인 제품, 솔루션 및 소프트웨어를 제공합니다.
여기에서 간단한 인증부터 복잡한 접근 권한, 접근 관리부터 안전 작동 모드 선택, 유지보수 안전 보호 및 데이터와 네트워크 안전 보호 등 가능한 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 단일 시스템에 구현된 안전과 보안을 경험해 보세요!
이 솔루션은 사람이 위험 구역에 있는 동안은 기계가 작동을 재개하지 못하도록 보장합니다. 유지보수 안전 보호 시스템 “key-in-pocket”은 로봇 셀과 같이 안전 펜스로 보호되어 있고 직원의 접근이 필요한 위험 구역에서 사용되는 기계를 위해 설계되었습니다.
기존의 락아웃-태그아웃(LOTO) 시스템과 달리, key-in-pocket이 적용된 유지보수 안전 보호 솔루션은 관련 권한이 있는 RFID 키 및 필츠 컨트롤러의 안전 목록을 통해 구현됩니다. 결과적으로 진정한 전자식 재가동 보호 기능을 제공하며, 기계식 잠금 장치와 경고 태그가 필요 없습니다.
유지보수 시 직원을 위험으로부터 보호하세요! “key-in-pocket” 솔루션을 사용하여, 사람들이 위험 구역에 남아 있는 상태에서 기계류가 예기치 않게 재가동되는 것을 방지할 수 있습니다. 웨비나에서는 유지보수 안전 보호 시스템 “key-in-pocket”의 모든 기능과 이점에 대해 배우게 됩니다.
공장에 접근하려면 운영자는 개인 트랜스폰더 키를 PITreader에 인식시켜 안전 게이트에서 본인을 인증해야 합니다. 사용자의 권한이 검증되고 인증이 성공적으로 이루어지면 해당 보안 ID가 필츠 컨트롤러(PNOZmulti 2 또는 PSS 4000)의 안전 목록에 저장됩니다.
작업자는 인증을 받은 경우 기계를 자신에게 안전한 상태로 설정하고, 안전 게이트를 열고, 트랜스폰더 키를 제거하고, 공장에 진입할 수 있습니다. 이때 작업자는 트랜스폰더를 계속 소지하고 있어야 합니다(“key-in-pocket”). 다른 작업자도 동일한 방법으로 자신의 키를 사용하여 로그인한 후 공장에 접근할 수 있습니다. 키를 이용해 다른 안전 게이트를 통해 접근할 수도 있습니다.
공장을 생산 모드로 되돌리려면, 모든 사람이 공장 밖으로 나가 안전 게이트를 닫고 개인 키로 PITreader에서 로그아웃한 상태여야 합니다. 이 경우 해당 보안 ID들이 컨트롤러의 안전 목록에서 삭제됩니다. 목록이 비워지면 기계가 활성화됩니다. 전체를 조망할 수 없는 대규모 공장인 경우에는 EN ISO 13849-1 5.2.2에 따른 추가적인 “사각지대 점검” 기능이 있습니다. 이를 위해서는 기계를 재가동하기 전에 잘 보이지 않는 구역을 육안으로 검사해야 합니다.
이 동영상에서는 무단 재가동으로부터 보호하는, 위에 설명한 Key-in-pocket 솔루션 작동 모드를 확인할 수 있습니다. 또한 유지보수 작업 중 위험으로부터 직원을 어떻게 보호하는지도 볼 수 있습니다.
유지보수 안전 보호 시스템 “key-in-pocket”은 다음 요소로 구성되어 있습니다.
| 컨트롤러 | 판독기 유닛 | 입력 장치 | |
|---|---|---|---|
| Type 1 | PNOZ m B1 또는 PSS4000 | PITreader | 조명식 푸시버튼 |
| Type 2 | PNOZ m B1 또는 PSS4000 | PITgatebox + PITreader | PITgatebox + PITreader |
작동 모드 선택은 다양한 안전 수준과 안전 기능 사이를 전환해야 하는 경우에 기능적 안전을 제공합니다. 이는 공구 교체를 준비 중이거나 기계를 재구성해야 하는 경우에 주로 있는 일입니다. 선택한 작동 모드에 따라 안전 게이트 또는 인에이블 스위치와 같은 하나 이상의 안전 장치를 켜고 끌 수 있습니다. 이로 인해 증가하는 공장 손상 위험 및 인적 피해 위험은 최소화해야 합니다. 오용 및 임의 조작 가능성을 최대한 배제하기 위해서는 작동 모드 선택 기능에 대한 접근을 자격을 갖춘 직원으로 제한하고 사용자를 위해 최대한 단순하고 편리하게 설계해야 합니다.
작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode는 최대 EN ISO 13849-1의 PL d Cat 3 또는 EN 62061의 SIL CL 2에 따른 자체 모니터링을 통해 기능적으로 안전한 작동 모드 전환을 지원할 뿐만 아니라 접근 권한도 제어하므로 기계류에 이상적인 솔루션입니다. 이 시스템은 전자 키를 이용해 전통적인 키보다 훨씬 강력한 보안 기능을 제공합니다. 그 이유는 전통적인 키는 기계에 삽입하여 사용하므로 비밀번호를 이용한 보호와 같이 최소한의 기능만 제공하기 때문입니다. 게다가 이러한 비밀번호는 종종 상당수의 사람이 공유하곤 합니다.
PITmode fusion은 모든 고장 안전 컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다. 안전 평가 유닛은 지정된 작동 모드를 감지하고 이를 평가한 후 기능적으로 안전한 전환을 수행합니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 또는 자동화 시스템 PSS 4000을 사용하면 이를 훨씬 간단하게 구현할 수 있습니다. 이는 작동 모드를 판독하는 안전 평가 유닛이 이미 펑션 블록으로 제공되기 때문입니다. 작동 모드는 푸시버튼(PITmode flex)을 사용하거나 PMI 패널(PITmode flex visu)의 터치 입력을 통해 선택합니다.
이 동영상에서는 PITmode를 사용하여 기능적으로 안전한 작동 모드 선택 및 공장과 기계류에 대한 접근 권한 제어를 구현하는 방법을 확인할 수 있습니다. 개별 요구에 맞는 완벽한 솔루션을 찾을 수 있도록 제품에는 원스톱 안전 및 보안 솔루션을 위한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소가 포함되어 있습니다.
공장과 기계류를 자격 없는 사람의 접근으로부터 보호하세요! 위험한 기계에는 사용자 인증을 통해 선택적으로 접근을 허용하여 직원 부상이나 부적절한 기계 사용 및 손상이 발생하지 않도록 보호합니다. 두 경우 모두 가동 중단이 방지되고 생산성이 보장됩니다.
접근 권한 시스템 PITreader를 사용하면 접근 권한과 관련된 수많은 작업을 구현할 수 있습니다. 간단한 비밀번호 변경 권한 부여, 특정 기계 하위 기능에 대한 인증, 안전 게이트 보호부터 복잡한 계층 권한 매트릭스 및 임의 조작 방지를 위한 회사 고유 코딩에 이르기까지 다양한 옵션이 있습니다.
접근 권한 시스템 PITreader는 특히 많은 기계가 필요로 하는 안전 게이트 보호를 통해 추가적 안전성을 제공합니다. 이 시스템의 경우, 인증이 이루어진 후에만 가드 잠금 장치를 해제할 수 있습니다. 이는 푸시버튼 유닛 PITgatebox와 같은 제어 유닛에도 해당됩니다. 접근 권한 시스템 PITreader를 통합하면 인증 및 운영을 하나의 장치에서 구현할 수 있는 이상적인 솔루션이 되며, 공장에서 권한 있는 직원만이 정지, 잠금, 잠금 해제, 리셋 등의 명령을 실행할 수 있게 됩니다.
이 애니메이션에서는 필츠 접근 권한 시스템 PITreader S를 사용하여 자격 없는 사람이 공장 및 기계류에 접근하는 것을 막는 방법을 확인할 수 있습니다.
PITreader가 통합된 푸시버튼 유닛 PITgatebox와 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 사용한 평가를 이용해 안전 및 보안 솔루션을 조합함으로써 안전 게이트의 접근 권한 관리를 수행할 수 있습니다.
데이터 보호 및 네트워크 보안은 산업용 시설물에 있어 점점 더 중요한 문제가 되고 있습니다. 안전 컨셉에서는 안전성과 보안성의 두 가지 측면을 모두 고려해야 합니다. 또한 전체론적 접근법을 취해야만 취약점을 효과적으로 예방할 수 있습니다. 데이터, 노하우 및 운영이 무단 접근으로부터 충분히 보호받지 못하고 외부 공격자가 제어 네트워크에 침투하거나 제어 시스템을 무단 변경한다면 아무리 뛰어난 안전 게이트 보호 조치도 쓸모가 없을 것입니다.
활성화 가능 USB 인터페이스 PIT oe USB는 부주의 때문이든 의도적이든 “내부에서 발생하는" 위험으로부터 보호 기능을 제공합니다. 접근 권한 시스템 PITreader 및 개인 RFID 트랜스폰더를 통한 인증을 사용할 경우, USB 포트는 권한 있는 사람에게만 활성화되며 그러한 사람만이 기계에 USB 장치를 사용할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 마우스나 키패드와 같은 입력 장치를 조작해야 하거나 USB 장치를 통해 데이터를 내보내거나 들여와야 하는 경우에 추가적인 보안 기능을 제공합니다.
이 애니메이션은 PIT oe USB에서 활성화 가능 USB 2.0 호스트 인터페이스를 사용하여 임의 조작을 방지하면서 프로그램을 들여오고, 데이터를 내보내고 키보드나 마우스를 연결하는 방법을 확인할 수 있습니다.
특히 PITreader를 사용하여 관련 권한을 가진 승인된 작업자에게만 공장 접근을 허용할 수 있습니다.
간단한 레시피 관리
다양한 키를 사용하여 제조 방식이 다른 제품 간의 전환을 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다.
사전 구성된 키를 사용하여 공장 또는 기계류의 기술 설정을 조정할 수도 있습니다. 이를 통해 생산 배치(batch) 간에 원활하게 전환할 수도 있습니다. 이는 설정 시간을 줄여주는 동시에 생산 품질 향상에 직접적인 영향을 줍니다.
사용자를 위한 맞춤 설정
모든 사용자가 자신의 키를 가지고 있으며 이에 따라 자격 및 권한을 부여받은 기능만 사용할 수 있습니다.
따라서 기계 및 공장 운영자에게는 HMI를 통해 명확한 언어별 운영자 메뉴가 제공됩니다. 운영자는 자신에게 활성화된 기능만 볼 수 있습니다. 이로 인해 프로세스를 통한 신원 확인은 크게 증가하고 오류 발생율은 현저하게 낮아집니다. 개인 설정되지 않은 잘 알려진 비밀번호를 사용하지 않게 되므로 로그인 시간이 절약되고 생산성이 향상됩니다.
회사 고유 코딩
통합 웹 서버에서 식별자를 입력하면 특수 서명이 PITreader에서 생성됩니다.
이 변조가 불가능한 서명은 MIFARE의 내부 보안 칩에 저장됩니다. 결과적으로 회사 또는 공장 고유의 PITreader 장치와 같은 것을 만들 수 있습니다. 학습되지 않은 모든 트랜스폰더 키는 처음부터 차단하도록 설정할 수 있습니다. 시스템이 인식하는 학습된 트랜스폰더만이 코딩된 PITreader에 접근할 수 있는 기본 권한을 가집니다.
키 차단 목록
트랜스폰더 키를 차단 목록에 추가할 수 있습니다. PITreader에 저장된 차단 목록에 있는 키는 추후 사용이 차단됩니다.
이 조치는 키를 분실했거나 트랜스폰더 키가 반환되지 않는 등의 경우에 무단 접근을 방지합니다. 이를 통해 권한 관리에 대한 전적인 통제가 항상 보장됩니다. 무단 접근을 방지하고 임의 조작 시도를 막습니다. 공장과 기계류를 효과적으로 보호합니다.
주요 작업이 기록됨(감사 추적)
PITreader에 통합된 로깅 기능으로 프로세스를 전체적으로 기록할 수 있으며, 그와 동시에 공장 또는 기계류에 대한 접근을 개개인별로 기록할 수 있습니다.
모든 트랜스폰더 작업에 대한 문서는 수정 및 변조가 불가능하므로 오용, 사고, 고장 발생이나 공장 진단 시 간단하게 추적할 수 있습니다. 작업을 사용자에게 명확하게 할당할 수 있습니다. 성과지표를 통해 수명을 추정할 수도 있습니다. 운영 상의 이유로 로깅이 허용되지 않는 경우, 기능을 끄거나 익명으로 수행된 주요 작업만 로깅할 수도 있습니다.
임시 권한
언제든 접근을 제한할 수 있습니다! 접근은 허용된 유효 범위 내에서만 가능합니다. 시작일 또는 종료일을 저장할 수 있습니다. 유효 범위는 시작 시간, 종료 시간 또는 기간을 기준으로 정할 수 있습니다. 트랜스폰더 키는 유효 기간이 지나면 권한이 사라지며 PITreader에서 차단됩니다.
이 기능은 인증서가 만료된 경우나 연간 검사를 수행하는 경우 등의 프로세스에 사용할 수 있습니다. 임시 권한은 임대 및 리스 계약에도 사용할 수 있습니다. 특정 정비 활동을 위해 가장 짧은 단위로 개별 날짜를 활성화할 수도 있습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]