항상 고객의 만족을 보장하는 것이 필츠의 공언된 회사 목표입니다.
2021. 9. 1.
고객 만족이 최우선 가치입니다
현재 전 세계적으로 철강, 칩, 플라스틱의 공급 상황은 점점 빠듯해지고 있습니다. 이로 인해 납품 지연 또는 공급 실패가 이어질 수 있습니다. 플라스틱 과립 공급업체들은 특정 색상의 과립 생산을 중단하거나 무기한 연기했습니다.
그러나 필츠는 가장 어려운 상황에서도 고객에게 안정적인 공급을 보장하기를 원합니다. 따라서 현재 다음과 같은 파격적인 경로를 채택하고 있습니다.
필츠는 2021년 9월 중순부터는 일부 제품에 대하여 동일한 사양과 인증의 투명 플라스틱 케이스로 한시적으로 공급할 예정입니다. 여기에는 안전 릴레이 PNOZsigma, 소형 컨트롤러 PNOZmulti, 모니터링 릴레이 PMDsigma가 포함됩니다. 본 제품들의 특징적 노란색 패널은 변함이 없습니다.
필츠는 비록 파격적인 조치가 필요하더라도 어려운 시기에 납품을 담보하기 위해 가능한 모든 노력을 다하고 있습니다.
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
이 문서가 도움이 되었습니까?