혁신 속의 안전성과 보안성
2023. 10. 27.
SPS(Smart Production Solutions)의 전문가 패널
안전성과 보안성을 갖춘 자동화의 세계는 끊임없이 변화하고 있습니다. 이것이 최신 발전 및 기술 동향을 놓치지 말아야 할 이유입니다. 독일 뉘른베르크에서 개최되는 SPS는 완벽한 기회를 제공합니다!
기계류 안전 및 산업 보안이라는 주제로 필츠 부스에서 일일 프레젠테이션이 열립니다. 프레젠테이션에 참석하여 필츠의 전문가들과 상담해 보시기 바랍니다.
11월 14일부터 16일까지 9번 홀 370번 부스에서 필츠를 만날 수 있습니다. 박람회에서 뵙겠습니다. 많이 방문해주세요!
필츠의 프레젠테이션 프로그램
기계류 지침이 기계류 규정으로 바뀌는 것입니다! 어떤 조항이 달라질까요? |
---|
새 EU 기계류 규정 2023/1230이 2009년 12월 29일부터 발효되었던 기존의 기계류 지침 2006/42/EC을 대체하게 될 것입니다. 이 새 규정은 2023년 6월 29일에 EU 관보에 게재되었으며 2027년 1월부터 발효됩니다. 제조업체와 운영업체는 이제 새로운 기계류 규정에 익숙해져야 합니다. 오늘날의 자동화 및 엔지니어링을 14년 전의 요건 및 기술과 비교해 본다면 이번 개정이 합리적임을 분명히 알 수 있을 것입니다. 디지털화 및 네트워킹을 비롯하여 새로운 산업 보안 및 인공지능 관련 이슈들은 공장 환경과 그 안의 플랜트 및 기계류에 큰 변화를 가져왔습니다. 그 밖에 주지해야 할 변화에 대해서는 프레젠테이션에서 다룰 예정입니다.
|
기계류 규정에 대한 필츠의 제안 |
---|
새 기계류 규정이 추진되고 있는데, 프로세스에는 실제로 어떤 영향을 미치게 될까요? 이 프레젠테이션에서는 기계 제조업체 또는 운영업체가 최대한 올바르게 준비하는 방법 및 필츠가 고객을 지원하는 방법에 대해 설명하겠습니다. 한편으로 이것은 기계류 규정을 고객 프로세스에 유의미하게 통합하느냐의 문제이기도 합니다. 다른 한편으로는 적절한 시점에 새로운 사양에 맞게 프로젝트를 조정하고 계획해야 합니다.
|
기계의 안전성 및 보안성 – 적절한 접근 관리를 통한 안전성 확보 |
---|
현재의 기계류 지침에서는 사람을 기계로부터 보호하는 것이 중요시되고 있습니다. 새로운 기계류 규정에서는 임의 조작으로부터 보호하는 보안 조치도 필수 요건이 됩니다. 필츠는 사례 연구를 통해 어떻게 하면 전자 유지보수 안전 가딩 시스템 Key-in-pocket를 사용하여 규격을 준수하면서 안전 및 보안 작업을 처리할 수 있는지에 대해 설명합니다.
|
프로세스 및 인명 보호를 위한 안전 가드 잠금 장치 – 안전 게이트에 적합한 솔루션을 어떻게 찾습니까? |
---|
EN ISO 14119는 이동식 가드에 대한 요건을 규정합니다. 적절한 안전 가드 잠금 장치를 찾는 데 있어서, 안전 게이트 유형, 설치 상황, 임의 조작 방지 여부 등의 기준이 중요한 역할을 합니다. 어플리케이션에 적합한 최적의 솔루션을 찾는 방법을 자세히 알아보십시오. 안전하고 경제적으로 작업할 수 있게 될 것입니다.
|
IO-Link Safety – 필드 수준까지 적용 가능한 안전한 스마트 통신 |
---|
IO-Link Safety를 사용하면 기능적 안전성과 센서 통신(IO-Link)을 위해 오픈 마켓 규격을 사용하는 것이 가능합니다. 규격화된 배선 또는 진단 옵션 확장에 따른 설치 간소화와 같이 기존의 IO-Link가 제공하는 이점 외에 IO-Link Safety는 안전성 분야에서 중대한 이점을 제공합니다. 이 프레젠테이션을 통해 실제 기능 및 어플리케이션에 대해 자세히 알게 될 것입니다.
|
"혁신 속의 안전성과 보안성"을 모토로 하는 필츠의 존재감을 이번 박람회에서 구체적으로 확인하고 싶으신가요? 또는 필츠 전문가와의 상담을 예약하시겠습니까?
박람회 페이지로
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr