주요 새 기능에 대한 개요
2022. 5. 13.
자동화 시스템 PSS 4000 1.23.2을 위한 새로운 시스템 릴리스
문제 해결 향상을 위한 공정 데이터 기록
컨트롤러가 추적 기능을 사용해 공정 데이터를 기록하여 SD 카드에 저장합니다. 이 기능으로 문제 해결을 간소화하고 변수 값의 시간 순서를 추적할 수 있습니다(예: 브레이크 곡선). 따라서 이를 통해 공정을 최적화할 수 있습니다. PASscope 도구를 사용하면 기록된 변수 값을 볼 수 있습니다. 새 릴리스에서는 PASscope가 PAS4000과 함께 자동으로 설치됩니다. 추적 기능은 PSSu H PLC2 FS SN SD(-T) 및 PSSu H FS2 SN SD(-T) 장치와 PSS 4000 펌웨어 버전 1.23.0 이상에서 사용할 수 있습니다.
SafetyNET p 통신 구성 가능
실시간 이더넷 SafetyNET p를 사용하여 PSS 4000 장치 간에 공정 데이터를 전송합니다. 이제 PAS4000에서 SafetyNET p 통신의 응답 시간이나 네트워크 부하를 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크 부하를 최적화하면 PSS 4000 시스템의 확장성이 향상됩니다.
새로운 소프트웨어 블록: FS_MSO_PITreader_Visu
FS_MSO_PITreader_Visu 블록은 액세스 권한을 제어하는 PITreader와 연동하여 선택 장치(시각화 소프트웨어 PASvisu가 있는 필츠 운영자 터미널)를 제어하고 모니터링하는데 사용됩니다. 선택한 작동 모드에 필요한 안전 기능(예: 라이트 커튼 또는 안전 게이트)은 PAS4000에서 블록을 호출한 후에 작동해야 합니다. 블록의 주요 기능:
- PITreader에서 확인된 권한 판독(보안 ID, 권한, 오류 상태)
- 시각화 시스템의 디스플레이 및 작업자 요소 제어
- 시각화 시스템의 데이터 판독 및 확인
- 시각화 시스템에 데이터 출력
- 진단 메시지의 생성과 출력
- 안전 작동 모드(MSO) 출력
자동 프로젝트 라이선스
이제 프로젝트를 다운로드할 때 프로젝트에 자동으로 라이선스를 부여할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 프로젝트가 변경된 후 수동으로 프로젝트에 라이선스를 부여할 필요가 없습니다. 사전 조건으로, 프로젝트에 이미 수동으로 라이선스가 부여되어 있어야 하며 가용 프로젝트 크레딧(PASunits)이 충분해야 합니다.
릴리스 1.23.2의 readme 파일에 기타 새 기능에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]