2023. 9. 7.

브렉시트 소식: CE 마크 연장

계속해서 CE 마크와 UKCA 마크 병행 사용

2023년 8월 1일, 영국 정부는 CE 마크가 있는 정해진 제품을 수입하는 것이 무기한 가능할 것이라고 발표했습니다.

브렉시트 후에 영국에서는 EU 의무 사항인 CE 마크를 대체하기 위해 UKCA 마크도입되었습니다. 수차례 연기된 과도 기간이 지나면 UKCA 마크와 해당 절차가 2025년 1월 1일부터 CE 마크를 대체하여 효력을 발휘할 예정이었습니다.

그러나 이 최근 발표로 이 기한이 무기한 연장되었습니다. 따라서 제조업체로서 여러분에게는 여전히 선택지가 있습니다. 기계류 및 전자 부품 등 영국 정부의 목록에 있는 제품은 CE 마크 또는 UKCA 마크를 부착하여 영국으로 수입할 수 있습니다. 물론 각각의 지역에는 특수 규정이 계속해서 적용되며, 이는 여러분이 알고 계셔야 하는 사항입니다.

다른 문의사항이 있으신가요? 필츠는 여러분이 전 세계 시장에 플랜트와 기계류를 들여올 수 있도록 기꺼이 도와드릴 것입니다. 필츠는 CE 마킹 또는 UKCA 절차로 인해 발생하는 모든 요구사항에 대해 조언을 제공해 드립니다.

국제 규정 준수 살펴보기
브렉시트 – 기계류 안전에 미치는 영향

세계 지도, 영국
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?