무인 운반차 시스템에 대한 국제 규격의 업데이트 에디션을 2023년 6월부터 이용할 수 있습니다.
2023. 10. 19.
ISO 13849-1의 업데이트 에디션 발행
ISO 3691-4는 무엇일까요?
ISO 3691-4, “산업용 트럭 – 안전 요건 및 검증 – 제4부: 산업용 무인 트럭 및 관련 시스템"은 무인 운반차(AGV) 및 무인 운반차 시스템(AGVS)에 관한 가장 중요한 국제 규격입니다. 이 규격은 2020년에 발표되었으며, 제조업체 및 운영업체에게 적용됩니다. 이 규격에는 사람 감지, 작동 모드, 제동 시스템 등에 대한 설정과 같은 AGV 및 AGVS의 안전 기능 요건(성능 레벨)이 규정되어 있습니다. 또한 최종 설치 환경에서 AGV 및 AGVS의 원활하고 안전한 작동을 보장하기 위해 위험 감소 및 자동화된 기능의 검증에 관한 절차에 대해서도 설명합니다.
제조업체 및 운영업체를 위한 주요 변경 사항.
ISO 3691-4 규격의 업데이트 에디션을 2023년 6월부터 이용할 수 있습니다. 규격을 최근 상황에 맞추고 요구사항을 더 명확히 정의하기 위해 업데이트가 필요했습니다.
다음은 업데이트 버전에서 더 명확히 정의되었거나 확장된 몇 가지 주제입니다.
- “활성 감지 필드” 및 “가동 정지”에 대한 세부 요건
- 비상 정지 장치 간의 최대 거리를 포함하여 “정지 기능”에 대한 보다 명확한 정의
- AGV 탑승자의 접근 및 보호에 대한 업데이트된 요건
- EN 1175:2020 전기 요건과의 상관 관계 개선
- 운송, 온도, 배기가스, 정전기 측면 등과 같은 추가적 위험에 대한 설명
최신 버전의 ISO 3691-4에서는 소위 "제한된 구역"에서 시스템을 더 높은 속도로 가동할 수 있도록 하려면 적용해야 할 프레임워크 조건에 대해서도 설명합니다. 이 경우에는 위험에 대한 세부 분석과 평가 및 해당 추가 조치의 이행이 필요합니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]