South Korea | 한국어

2019. 10. 2.

HoLLiE’s Patisserie

산업 및 비산업 환경 모두에 사용할 수 있는 서비스 로봇 모듈

필츠의 서비스 로봇 모듈은 로봇 기술을 쉽게 시작할 수 있는 제품입니다. 이 모듈을 통해 자체 로봇 어플리케이션에 맞게 사용할 수 있습니다. ROS 및 CANopen과 같은 개방형 인터페이스가 최적의 호환성을 보장합니다. 서비스 로봇 모듈의 적용 분야는 서비스 로봇 기술뿐 아니라 자율 주행 차량(AGV)을 이용한 어플리케이션을 포함한 산업 환경에서도 찾을 수 있습니다.

HoLLiE 소개

HoLLiE는 독일 칼스루에 소재의 정보기술 연구센터(FZI)에서 개발한 모바일 수동 서비스 로봇입니다. 견고한 산업용 구성 요소와 탄력적인 소프트웨어 시스템을 로봇 제어용으로 조합하여, HoLLiE가 할당된 작업을 안정적으로 빠르게 마스터할 수 있도록 합니다. 일상적인 상황에서 사람의 일을 도와 작업 부담을 완화시킵니다. 최근 바덴 뷔르템베르크 주에서 주최한 행사로서 베를린에서 열린 올해의 “Stallwächter” 파티에 HoLLiE가 게스트로 초대되었습니다. 필츠의 매니퓰레이터 모듈 PRBT(로봇 암) 2개가 장착된 HoLLiE는 총 100여 개의 쿠키를 장식했습니다. 방문객들이 스크린을 통해 쿠키를 어떻게 장식하라고 지정하면 HoLLiE는 시키는 대로 하는 식이었습니다. 비산업용 서비스 로봇 어플리케이션을 응용한 맛있는 사례라고 할 수 있습니다.
미래의 HoLLiE(House of Living Labs intelligent Escort)는 HoLL 내에서 다양한 작업을 수행하며 방문객과 동행하고 도움을 주는 서비스를 제공하게 될 것입니다. HoLLiE가 더 많은 일을 하게 되기를 기대합니다.

필츠의 서비스 로봇 기술에 대한 추가 정보

HoLLiE’s Patisserie
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr