Благодаря системе автоматизации PSS 4000 можно создавать индивидуальные и высокоэффективные и модульные концепции автоматизации. Инновационная версия 16 инженерного ПО PAS4000 теперь значительно упрощает стандартизацию модульного оборудования.
24 авг. 2017 г.
Производственная система будущего: Вы сможете эффективно реагировать на запросы клиентов
Система автоматизации PSS 4000 является ответом на требования, предъявляемые к гибкому и модульному производству завтрашнего дня. Благодаря интеллектуальному и простому инженерному ПО PAS4000 производители оборудования могут быстро и гибко реагировать на меняющиеся рыночные условия и необходимость адаптации емкости модулей. Благодаря индивидуальным компонентам вы можете вносить быстрые изменения и внедрять гибкие технологические регламенты. Система автоматизации обеспечивает высокую эксплуатационную готовность оборудования на протяжении всего жизненного цикла и поддерживает решения Industrie 4.0.
Индивидуальный подход и экономичное производство
Вы производитель оборудования и хотите организовать экономичное производство индивидуальных изделий? Тогда вы должны иметь возможность эффективно управлять несколькими моделями. Это единственный способ обеспечить высокую эксплуатационную готовность ваших производственных линий. Инновационная версия 16 инженерного ПО PAS4000 системы автоматизации PSS 4000 упрощает стандартизацию модульного оборудования.
Простая стандартизация модульного оборудования
Управление конфигурацией через параметры приложения теперь можно расширит с помощью компонентов, связанных с безопасностью. Таким образом, вы можете без каких-либо проблем внедрить концепции безопасности модульного оборудования, используя несколько версий или различные функциональные модули. Параметры приложения позволяют системе управления знать во время запуска системы, какое оборудование присутствует в выбранной (аппаратной) версии и какая версия программы должна использоваться.
Таким образом, можно создать индивидуальную программу PAS со всеми возможными версиями и выбрать соответствующую версию для расширения при вводе в эксплуатацию. Как производитель оборудования, вы можете улучшить эффективность производства и оптимизировать технологические процессы.
Простое конфигурирование версий
Изменения в оборудование можно вносить после создания конфигурации проекта, поэтому нет необходимости адаптировать пользовательские программы. Если должно быть доступно оборудование другой версии, достаточно изменить параметры приложения. Проект необходимо создать только один раз для всех версий оборудования.
Большое преимущество: Вы можете использовать проект, который был одобрен для нескольких версий. Контрольная сумма проекта остается неизменной. Все параметры приложения, которые активируют отдельные функции каждой версии, включены в индивидуальную контрольную сумму. Таким образом, очевидно, что изменяются только значения параметров приложения, а не сам проект.
Дополнительная информация:

ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru