Являясь разработчиком и производителем технологических решений в области автоматизации безопасности, согласно требованиям законодательства компания Pilz обязана минимизировать риски при использовании ее изделий и стремиться использовать передовые достижения науки и техники. В конечном счете, речь о защите людей, машинного оборудования и окружающей среды! технические требования, которые требуется учитывать, определяются в национальных и международных стандартах, например в стандартах EN/IEC 62061 и EN ISO 13849, которые гармонизированы в рамках Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC.
13 июл. 2021 г.
Пройдите сертификацию и поддерживайте ее: Сертификация компонентов и систем с функциями безопасности
Группа по обеспечению соответствия изделий применимым требованиям базируется в головном офисе компании Pilz (г. Остфильдерн) и гарантирует, что около 2000 сертифицированных изделий отвечают правовым стандартам и нормативно-правовым документам, а также любым дополнительным требованиям, таким образом поддерживая актуальность сертификации. Для каждого изделия, как правило, одновременно имеется несколько различных сертификатов, которые должны быть увязаны между собой. Кроме того, появляются новые изделия, такие, как защитное реле myPNOZ.
Путь к получению сертифицированного изделия
Для того, чтобы действие сертификатов распространялось на национальные и международные рынки, группа по обеспечению соответствия работает в тесном взаимодействии с отделами управления производством и разработки изделий, а также с независимыми нотифицирующими органами. Для выполнения различных нормативно-правовых положений и требований компания Pilz сотрудничает более чем с 20 организациями по испытаниям и сертификации по всему миру. Сертификационный проект состоит из нескольких этапов, состав которых отличается в зависимости от того, является ли сертифицируемое изделие принципиально новым (с использованием новых технологий) или новой версией существующего. Например, защитное реле myPNOZ построено на новой технологической платформе. По этой причине на очень ранней стадии его разработки (на этапе выработки концепции) была привлечена независимая испытательная организация.
Требования зависят от рынка и отрасли
По завершению разработки образец каждого изделия передается в инспекционный орган для комплексных испытаний. После успешного завершения этих испытаний выпускается сертификат. Для вывода изделий на международные рынки требуется дополнительная сертификация. В свою очередь отдельные отрасли, например, железные дороги, лифтостроение или управление горелками, требуют соблюдения внутриотраслевых требований. Наличие сертификата подтверждает, что изделие соответствует применимым стандартам. Через определенные промежутки времени изделие подлежит обязательной повторной сертификации с продлением сертификатов. Следующим этапом является проведение регулярных инспекций для проверки того, что изделия производятся в соответствии с их типом. Эти инспекции проводятся сертифицирующими органами на площадке. В компании Pilz ежегодно проводится примерно 60 таких внешних инспекций.
При внесении изменений в стандарты и появлении новых правовых требований влияние этих процессов на изделия должно быть тщательно изучено, после чего принимаются соответствующие меры. Таким образом мы гарантируем реализацию заложенных нами концептуальных решений и то, что каждый день наши изделия делают мир немного безопасней.
Краткие сведения о компании Pilz
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru