27 окт. 2023 г.

Экспертная группа SPS – интеллектуальные производственные решения

Защита и безопасность при трансформации

Мир Безопасности и Надежной автоматизации постоянно меняется. Именно поэтому крайне важно знакомиться с новейшими разработками и технологиями. Выставка SPS в Нюрнберге предлагает прерасную возможность!

На нашем стенде будут проходить ежедневные презентации по темам «Безопасность машинного оборудования» и «Промышленная безопасность». Почему бы не прийти на презентации и не поговорить с нашими экспертами!

Вы можете найти нас в зале 9, на стенде 370 с 14 по 16 ноября. Мы с нетерпением ждем встречи с вами!

Наша программа презентации

Директива о безопасности машин и оборудования становится Регламентом! Что изменится для вас?

Новый Регламент ЕС по машинному оборудованию 2023/1230 заменит существующую Директиву по машинному оборудованию 2006/42/EC, действующую с 29 декабря 2009 года. Он был опубликован в Официальном вестнике ЕС 29 июня 2023 года и вступит в силу в январе 2027 года. У производителей и операторов теперь есть время ознакомиться с новым Регалментом по машинному оборудованию. Если сравнить сегодняшний уровень автоматизации и инжиниринга с требованиями и технологиями 14-летней давности, станет ясно, что пересмотр более чем разумен. Цифровизация и создание сетей, а также новые связанные с ними проблемы промышленной безопасности и искусственного интеллекта существенно изменили заводские цеха, а также установки и оборудование внутри них. Другие изменения, которые необходимо отметить, будут рассмотрены в презентации. 

  • 10:00–10:15: Презентация на немецком языке
  • 11:30–11:45: Презентация на английском языке
Что мы предлагаем для Регламента по машинному оборудованию

Новый Регламент по машинному оборудованию уже готов – но какое фактическое влияние он окажет на ваши процессы? В этой презентации мы покажем, как вы, как производитель или оператор машинного оборудования, можете лучше всего подготовиться и как мы можем вас поддержать. С одной стороны, речь идет о полноценной интеграции Регламента по машинному оборудованию в ваши процессы. С другой стороны, проекты необходимо своевременно корректировать и планировать в соответствии с новыми спецификациями.

  • 10:30–10:45: Презентация на немецком языке
  • 12:00–12:15: Презентация на английском языке
Безопасность и надежность машиного оборудования — При правильном управлении доступом, вы находитесь на территории безопасности

Защита человека от машины закреплена в действующей Директиве по машинному оборудованию. С новым Регламентом по машинному оборудованию меры безопасности для защиты от манипуляций также становятся обязательными. На примере конкретного случая мы объясняем, как можно решить задачи защиты и безопасности в соответствии со стандартами, используя электронную систему обеспечения безопасности технического обслуживания «Ключ в кармане».

  • 11:00–11:15: Презентация на немецком языке
  • 15:00–15:15: Презентация на английском языке
Защитные запирающие устройства для защиты производственных процессов и персонала — Как мне найти подходящую защиту для моих дверей безопасности?

EN ISO 14119 регулирует требования к подвижным средствам защиты. Когда дело доходит до выбора подходящего блокирующего устройства блокировки для дверей безопасности, важную роль играют такие критерии, как тип дверей безопасности, ситуация установки или вопрос защиты от манипуляций. Узнайте больше о том, как найти оптимальное решение для ваших условий применения, чтобы ваша работа была безопасной и экономичной.

  • 14:00–14:15: Презентация на немецком языке
  • 15:30–15:45: Презентация на английском языке
IO-Link Safety – интеллектуальная, безопасная связь на уровне производства

Благодаря IO-Link Safety можно использовать открытый рыночный стандарт для связи между датчиками (IO-Link), а также для функциональной безопасности. В дополнение к классическим преимуществам IO-Link, таким как упрощенная установка благодаря стандартизированной проводке или расширенным возможностям диагностики, IO-Link Safety также предлагает значительные преимущества в области безопасности. Из презентации вы узнаете больше о его функциональности и применении на практике.

  • 14:30–14:45: Презентация на английском языке
  • 16:00–16:15: Презентация на немецком языке

Хотите узнать больше о нашем присутствии на выставке под девизом «Защита и безопасность при трансформации»? Или запланировать встречу с нашими экспертами?
Перейти на страницу выставки

Микрофон с желтыми и белыми элементами
Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Эта статья была полезной?