Отказоустойчивость применительно к безопасности машин и оборудования

На заднем плане — ноутбук, на переднем плане — иконки в виде сот

Готовность рисковать у каждого человека своя. Однако когда дело касается безопасности машин и оборудования, на смену индивидуальным предпочтениям приходит необходимость оценивать и управлять рисками в соответствии со стандартами. Какой риск допустим, какие ошибки могут быть фатальными и в каких условиях, с точки зрения стандартов, допускается ограниченное по времени продолжение работы системы автоматизации при наличии критической для безопасности ошибки?

Эти вопросы представляют новый подход к безопасности. Так, системы управления, связанные с функциональной безопасностью, больше не нужно просто отключать в случае возникновения неисправности. Вместо этого они своевременно сообщают о ситуации — и продолжают работать в течение «разумного с точки зрения безопасности времени».

Что значит отказоустойчивость применительно к безопасности машин и оборудования?

Отказоустойчивость означает, что техническая система может сохранять работоспособность даже в случае возникновения неисправностей и отказов, нарушающих ее функционирование. Отказоустойчивая система требует не просто обнаружения неисправности, но и ее квалифицированного анализа. Это позволяет принять решение о возможности продолжения работы с обнаруженной неисправностью или о необходимости немедленной остановки (останова) ввиду ее серьезности.

Отказоустойчивость повышает эксплуатационную готовность системы

Падающие костяшки домино на сером фоне

Такой вид оценки неисправности не является общепринятым в современных реализациях «классических заводских систем автоматизации». Однако обеспечение отказоустойчивости невозможно без оценки неисправности. Очевидно, что принятие решений по реагированию на неисправности по определенной шкале возможно только для устройств или систем, имеющих подходящую для этого конструкцию. Как разработчик, так и эксплуатант отказоустойчивого устройства или системы также должны определить продолжительность периода Δtdeg непрерывной работы (deg = в состоянии снижения эффективности). Также при необходимости должны быть указаны дополнительные меры снижения риска, которые впоследствии станут частью информации для применения. Она может быть использована для завершения технологической операции, если привести практический пример.

Директива о безопасности машин и оборудования — соответствует ли стандартам работа при снижении эффективности?

В машиностроении системы управления, связанные с функциональной безопасностью, помогают соблюдать требования к охране труда и промышленной безопасности в соответствии с Директивой о безопасности машин и оборудования (2006/42/ЕС). Исходная точка в этом вопросе — анализ и оценка рисков на основе стандарта EN ISO 12100. Этот стандарт описывает основные опасности и помогает инженеру-конструктору определить соответствующие и значительные опасности, степень которых необходимо уменьшить до приемлемого остаточного риска с помощью соответствующих мер.

Меры защиты в соответствии со стандартами EN ISO 13849-1 и/или IEC 62061

При использовании мер защиты систем управления производители обязаны предусматривать данные меры в соответствии со стандартами EN ISO 13849-1 и/или IEC 62061. Техническая документация содержит рекомендации по реализации таких мер, их надежности при обеспечении безопасности и использованию по назначению.

Безопасное состояние в функциональной безопасности

Современные системы управления, призванные обеспечивать функциональную безопасность, проектируются таким образом, что безопасным состоянием является отключение питания. Другими словами, все опасные движения останавливаются. Это правильное решение для всех установок и машин и механизмов, безопасным состоянием которых является отключение питание, а следовательно, остановка.
Однако постоянно растет число установок, машин и механизмов, для которых требуется повышенный коэффициент эксплуатационной готовности, например, в контексте Industrie 4.0. Кроме того, «резкая остановка» может стать причиной других опасностей, которые также необходимо учитывать при анализе рисков. Таким образом, укоренившееся представление об отключении питания как единственном способе реагирования в случае возникновения неисправности уже неактуально.

Брошюра ZVEI: отказоустойчивость применительно к безопасности машин и оборудования

Рабочая группа, созданная в Ассоциации предприятий электротехнической промышленности Германии (ZVEI), совместно с компанией Pilz и Институтом охраны труда и производственной безопасности (IFA) разработала несколько брошюр, в которых описываются основные принципы применения отказоустойчивых устройств и систем в функциональной безопасности машин и оборудования. Их цель — продемонстрировать, что временное продолжение работы при снижении эффективности подфункции безопасности в датчиках и силовых приводах защитных устройств соответствует направленным на обеспечение защиты целям Директивы о безопасности машин и оборудования и не противоречит унифицированным стандартам EN ISO 13849 или EN 62061.
Продолжение работы в состоянии снижения эффективности расходится (в соответствии со стандартами) с догмой о немедленном отключении питания в случае неисправности. Таким образом повышается безопасность и эксплуатационная готовность установок, машин и механизмов:

  • Снижение мотивации для несанкционированного вмешательства
  • Отсутствие повреждений из-за остановки в неподходящий момент
  • Повышение производительности
  • Техническое обслуживание по мере необходимости без простоев

Рабочая группа TASi ZVEI призывает пользователей и производителей использовать эти преимущества в машинах и оборудовании, чтобы обеспечить его рентабельность для эксплуатирующих организаций.
Брошюра предназначена в основном для производителей машинного оборудования и системных интеграторов, которые занимаются проектированием и внедрением функций безопасности и подсистем для устройств управления машинами. Данную информацию также можно использовать при проектировании устройств и систем, связанных с безопасностью, при разработке изделий. Брошюру можно бесплатно скачать на сайте ZVEI.

Обложка, брошюра ZVEI, отказоустойчивость применительно к безопасности машин и оборудования

Скачайте брошюру ZVEI бесплатно!

Часть 1 брошюры ZVEI

В первой части брошюры описываются принципы работы оборудования в состоянии снижения эффективности. Эту часть необходимо изучить, прежде чем применять Часть 2.

Скачать часть 1 брошюры ZVEI

Часть 2 брошюры ZVEI

Во второй части описывается внедрение отказоустойчивых функций безопасности, позволяющих установке или машине продолжать работу при наличии неисправности без нарушения требований к безопасности людей.

Скачать часть 2 брошюры ZVEI

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения