Россия | русский

17 июн. 2014 г.

EN ISO 14119 стал гармонизированным стандартом

В Европе вступает в силу и становится обязательным к применению стандарт EN ISO 14119, определяющий принципы проектирования и выбора систем калиток безопасности.

В апреле стандарт EN ISO 14119 "Безопасность машинного оборудования" был включен в Приложение к Директиве 2006/42/EC по машинному оборудованию. Теперь он стал гармонизированным европейским стандартом. В Официальном журнале стандарт EN ISO 14119 заменяет собой стандарт EN 1088. Предусматривается короткий переходный период. В итоге стандарт EN ISO 14119 вступит в силу с 01.05.2015 г.


Что нового в стандарте EN ISO 14119?

Новый стандарт определяет четыре типа блокировочных устройств. Рассматриваются новые технологии, их преимущества и недостатки. Определяются меры по минимизации возможностей обхода блокировочных устройств обоснованно прогнозируемым способом.


Будьте готовы:

При проектировании систем калиток безопасности обеспечивайте соответствие требованиям нового стандарта EN ISO 14119. Тогда вы не столкнетесь с проблемами в последний момент, когда переходный период подойдет к концу.

Кстати: Все предохранительные выключатели и системы калиток безопасности компании Pilz соответствуют требованиям нового стандарта.


Дополнительная информация:

С предохранительными выключателями и системами калиток безопасности компании Pilz вы можете чувствовать себя уверенно!