South Korea | 한국어

Ostfildern, 2019. 2. 14.

모듈형 접근 승인 및 운영 모드 선택 - 안전성과 보안성의 결합

필츠는 PITmode fusion을 통해서 운영 모드 및 접근 승인 선택이 가능한 모듈형 시스템을 제공합니다. 모듈형 시스템의 특징은 기능 안전 운영 모드 선택 및 플랜트와 기계류에 대한 접근 승인 제어를 보다 유연하게 할 수 있다는 점입니다. 이와 같이 PITmode fusion은 안전 및 보안 사양을 모두 만족시키는 효율적인 운영 모드 선택 및 접근 승인 관리를 가능하게 합니다.

필츠의 새로운 PITmode fusion은 RFID 기술이 적용된 리더 유닛 PITreader 및 통합 웹 서버와 안전 평가 유닛(SEU)으로 구성되어 있습니다. PITmode fusion은 모듈형 설계로 되어 있어 기존 제어 콘솔의 설계에 개별적으로 통합할 수 있습니다. 기존의 푸시버튼을 사용할 수 있어 사용자가 보다 쉽게 조작할 수 있습니다. PITmode 기기는 다양한 제어 시퀀스와 운영 모드 간을 전환하는 플랜트와 기계류에 사용됩니다.

승인이 있어야만 접근할 수 있습니다!
권한 있는 사용자는 코드화 된 RFID 트랜스폰더 키를 사용하여 개별 작업에 적합한 기기 이네이블을 받게 됩니다. 자동 모드, 제한적 조건 하의 수동 개입 모드, 서비스 모드 등 최대 다섯 가지 안전 운영 모드를 정의할 수 있습니다. 키를 제어 콘솔에 삽입하면 SEU는 지정된 운영 모드를 감지하며, PITreader는 기능 안전 전환을 가능하게 합니다. 따라서 사고, 남용 및 임의 조작이 방지됩니다. 사용자는 기기의 가용성을 더욱 높일 수 있습니다.

“보안성 강화”
RFID 키는 PITreader에서 판독 및 학습됩니다. 임의 조작을 더 강력하게 방지할 수 있도록 회사 고유의 프로그래밍된 PITreader를 사용하여 키를 암호화할 수 있습니다. 다시 말해, 키에 암호로 보호된 서명이 포함됩니다. 회사 고유 코드가 없는 키는 접근이 거부됩니다. 뿐만 아니라 RFID 키와 PITreader를 사용하여 그룹 단위의 승인 관리를 수행할 수도 있습니다. 이 경우에는 개별 사용자가 아니라 동일한 접근 승인을 가진 전체 그룹에 다양한 이네이블이 전송됩니다. 따라서 접근 승인 할당 및 관리가 간편해집니다. 이것은 다국적 회사를 비롯하여 여러 지사를 갖고 있는 기업에 특히 유용합니다. 관리가 줄어들고 시간이 절약됩니다.

향후 작업에도 이용 가능
PITmode fusion을 사용하면 접근 승인 및 운영 모드 선택 외에도 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 제어 콘솔에서의 키 전환 또는 기기 하위 기능 이용을 위한 접근 승인을 대신하는 간편한 이네이블이 될 수도 있습니다. 뿐만 아니라 다양한 그룹 및 승인으로 구성된 복잡한 계층 승인 매트릭스를 무료 사용자 영역에서 작성할 수도 있습니다. 이 기능은 RFID 키에 번들로 제공되므로 추가 기계 키 또는 접근 카드가 필요하지 않습니다. 따라서 사용자가 보다 쉽게 취급할 수 있습니다.

탄력적으로 이용 가능한 버전
모듈형 버전 외에 다른 두 가지 PITmode 버전이 있습니다. PITmode는 운영 모드 선택을 위한 푸시버튼과 SEU를 포함한 초소형 올인원 장치로서, 좁은 공간에도 설치가 가능합니다. 리더 유닛 PITreader는 접근 승인을 제어하는 데 사용할 수 있으며, 특히 독립형 장치로 또는 구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 또는 자동화 시스템 PSS 4000과 같은 필츠 컨트롤러와 조합하여 유연하게 사용할 수 있습니다. PITmode 및 PITmode fusion은 기능 안전 운영 모드 선택 및 PL d에 따른 접근 승인을 제공합니다.

9번 홀 D17 부스로 필츠를 방문하십시오. 자세한 정보는 여기에서 확인하십시오.

운영 모드 및 접근 승인 선택이 가능한 모듈형 시스템 PITmode는 안전 및 보안 기능을 단일 시스템에 구현합니다.
운영 모드 및 접근 승인 선택이 가능한 모듈형 시스템 PITmode는 안전 및 보안 기능을 단일 시스템에 구현합니다.

운영 모드 및 접근 승인 선택이 가능한 모듈형 시스템 PITmode는 안전 및 보안 기능을 단일 시스템에 구현합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr