필츠 아카데미의 2022년 교육 프로그램에서는 최근의 동향에 대해 다루며, 이는 디지털 형식이기 때문만은 아닙니다. 주제와 내용도 최첨단으로서, 기계류 안전, 플랜트 가동 및 유지보수, 생산 및 자동화에 대한 전문 지식을 제공할 것입니다.
오스트필데른, 2022. 2. 23.
필츠 아카데미의 2022년 신규 교육 프로그램 - 안전과 자동화를 위한 맞춤 교육!
미래를 위한 적합성 – 필츠의 교육 프로그램은 사람과 기계의 안전에 중심을 두고 향후의 적합성을 고려합니다. 필츠는 안전 자동화 전문업체로서 오랜 시간 동안 플랜트와 기계류의 운영자 및 제조업체들과 전문 기술을 공유해 왔습니다. 기초 수준부터 전문가 수준까지 맞춤형 전문 기술을 제공할 수 있습니다. 2022년에도 필츠 아카데미는 대면형 이벤트와 온라인 교육은 물론 혼합형 전문성 개발 교육도 제공할 것입니다. 또한 최근의 경향을 접목시킨 교육 콘텐츠에서는 최신 전문 지식을 다룹니다.
이러한 전문 지식을 습득한 참가자는 기계류 안전, 플랜트 가동 및 유지보수, 생산 및 자동화의 현행 과제를 자신 있게 헤쳐나갈 수 있습니다.
필츠와 함께 안전 AGV 시스템의 전문가 되기
2022년 교육 브로셔는 모든 전문 지식 개발 기회에 대한 개요를 제공합니다.
“무인 운반차(AGV) 시스템의 안전 사용(Safe Use of Automated Guided Vehicle Systems)” 과정에서는 특히 물류 시스템 내에서 사용하는 경우의 AGV 시스템 안전을 위한 핵심 요건에 대해 필요한 모든 정보를 제공합니다. 이에 반해 “기계류 안전의 기본 원칙(Fundamentals of Machinery Safety)” 과정은 EN ISO 13849 및 EN IEC 62061에 따른 CE 마킹, 보호 방법, 안전 구성요소, 제어 시스템 설계 및 검증 등의 주제에 대한 필수 정보를 다룹니다.
자세한 내용은 www.pilz.com/training에서 확인할 수 있으며, 여기에서 직접 등록도 가능합니다.