오늘 2023년 06월 29일 “Machinery regulation (EU) 2023/1230”(아래: 기계류 규정)가 유럽연합 관보에 발간되었습니다. 기계 제조업체와 운영업체에게는 42개월의 유예 기간이 주어져 이 기간 내에 공장 및 기계류에 대한 새로운 요구사항을 충족해야 합니다. 이 규정은 기계에 대한 실질적 수정 사항을 어떻게 처리하고 검사 대상 기계를 어떻게 처리할 것인지에 대한 보다 명확한 사양을 제공합니다. 또한, 이 규정은 갈수록 중요해져 가는 디지털화 및 산업 보안과 관련된 사항도 고려합니다. 필츠의 전문가는 포괄적 서비스 패키지를 통해 고객이 성공적으로 새로운 사항들을 구현할 수 있도록 지원합니다.
오스트필데른, 2023. 6. 29.
필츠는 고객이 변경된 요구사항을 구현할 수 있도록 도와드립니다. 새 기계류 규정이 발행되었습니다!
기계류 지침 2006/42/EC는 기계류의 기능적 안전과 관련하여 항상 특별한 중요성을 지녀왔습니다. 이는 이 지침이 근본적이고 강제적인 유럽 기계류 안전 요구사항의 표준화와 관련이 있기 때문입니다. 이 지침은 현재 기계류 규정으로 재발행되어 최신 상태로 업그레이드 되었습니다.
강제적 사이버 보안
이 새로운 규정은 계속해서 기계류 및 관련 제품에 대해 다루지만 이제 안전 구성요소에 소프트웨어까지 포함하게 됩니다. 이 규정은 어떤 경우가 기존 공장 및 기계류에 실질적인 수정이 이루어진 경우이고 언제 새 CE 적합성 평가를 수행해야 하는 지에 대해 보다 명확히 설명합니다. 실질적 수정이 이루어진 경우, 사용자는 제조업체가 되고 이에 따라 모든 관련 의무도 수반됩니다. 새 기계류 규정은 "높은 잠재적 위험을 갖는 기계류" 항목 아래에 인공지능 관련 사항을 포함한 6가지 기계 범주를 나열합니다. 따라서 기계 제조업체는 더 이상 이전처럼 조화 규격과 관련하여 규정 준수 여부를 자체적으로 선언할 수 없습니다. 향후에는 인증 기관이 이에 관여해야 합니다.
New: 기계류 지침과는 달리, 기계류 규정은 안전 자체만 보기 보다는 사이버 보안도 "부패로부터 보호" 항목 하의 “필수 보건 및 안전 요구사항(EHSR)”에 보호되어야 할 목표로 포함합니다. 사이버 보안 위협이 기계의 안전 기능을 약화시킬 수 있도록 두어서는 안 됩니다. 일부 제조업체에 있어 이는 기존 보안 컨셉을 수정해야 함을 의미합니다.
최신 상태
일부 사항은 더욱 간결해졌습니다. 일부 프레임워크 조건 하에서는 디지털 작동 매뉴얼이 허용되고 디지털 EU 적합성 선언이 가능합니다. 단, 고객의 요구가 있을 시 인쇄본을 제공해야 합니다.
“요약하면, 새 규정은 지난 수년 간의 기술적 변화를 고려합니다”라고 필츠 규격 그룹 부사장 Klaus Dürr는 말합니다. “42개월로 정해진 유예 기간을 두고, 규격 위원회에는 많은 업무가 산적해 있습니다. 기계류 규정이 시행되는 시점까지 관련 규격이 조화 규격으로 제공될 수 있을 것인지 관심을 두고 보는 것은 흥미로울 것입니다.”
다행히 기계 제조업체에는 도움의 손길이 있습니다
필츠는 안전 분석부터 검증 및 CE 마킹까지 광범위한 기계류 안전 서비스 패키지로 기계 제조업체들을 수년 간 지원해 왔습니다. 필츠의 전문가들은 기계류 규정의 요구사항에 따라 공장 및 기계류에 실질적인 수정이 발생할 경우에 고객에게 조언을 제공하고 있습니다. 필츠는 또한 새 규범적 보안 요구사항도 주시하고 있습니다. 왜냐하면 산업 보안은 기계에서 안전 무결성을 보장하기 때문입니다. 이것이 바로 필츠가 산업 보안 관련 교육을 서비스 패키지에 추가한 이유입니다.
새 기계류 규정에 대한 자세한 정보를 보려면 여기를 클릭하세요.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr