국제 표준화 기구(ISO)가 2023년 4월 27일 ISO 13849-1 새 에디션을 발행했습니다. 이 규격은 기계류의 안전 관련 제어 시스템 설계를 위한 주요 안전 규격입니다. 개정된 버전은 예를 들어 퍼포먼스 레벨을 결정하기 위한 일련의 지침을 명시하고, 따라서 그 구현 과정에 보다 나은 지원을 제공합니다. 또한 소프트웨어와 검증의 증가된 중요성도 반영합니다. 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠의 규격 전문가들은 기계 엔지니어링의 설계 엔지니어와 운영자에게 가능한 한 빨리 발표된 새 기능들에 익숙해질 것을 권고합니다.
오스트필데른, 2023. 4. 27.
중요 기능 안전 규격이 재작성됨 - ISO 13849-1의 개정 버전이 발행됨
IEC 62061과 함께, ISO 13849-1 "기계류 안전 - 제어 시스템의 안전 관련 부품 - 1부: 설계의 일반 원칙"은 엔지니어링의 가장 중요한 기능 안전 규격입니다. 이전 버전과 비교했을 때, 요구되는 퍼포먼스 레벨(PLr)을 결정하는데 사용되는 위험 파라미터에 대해 이제 보다 정밀한 사양이 규정되어 있어, 위험 감축 레벨을 여러 단계로 나누는데 사용할 수 있습니다.
이 규격은 이제 5가지 요소를 사용하여 위험을 피하기 위한 옵션과 이러한 위험이 발생할 확률을 결정하는 방법에 대해 설명합니다. 예를 들어, 이들 요소에는 위험이 발생하는 속도(예: 빠름 또는 느림) 또는 위험을 피할 가능성(예: 탈출을 통해)이 포함됩니다. 기계 제조업체 및 운영업체는 자신의 안전 컨셉과 관련한 위험을 분류할 때 이러한 개정 조항들을 고려해야 합니다.
이 개정으로 기계 제조업체들은 또한 보다 큰 유연성를 갖게 될 것입니다. 각 안전 기능은 다수의 하위 시스템을 조합하여 구현할 수 있습니다. 이들 하위 시스템은 제조업체가 사전에 검증한 것들이거나 기계 제작업체 또는 통합업체가 새로운 하위 시스템으로 설계한 것들일 수 있습니다.
어플리케이션 소프트웨어 관련 새로운 요구사항
이 개정의 하나의 중요한 측면으로는 기능 안전의 소프트웨어 및 관리에 관한 요구사항, 특히 안전 관련 어플리케이션 소프트웨어(SRASW)와 관련한 요구사항이 있습니다. 이 규격은 퍼포먼스 레벨에 따라 소프트웨어 설계 및 검증 절차를 어떻게 구현할 것인가에 대한 정밀한 사양을 포함합니다.
구현과 관련한 지원
다음 단계는 이제 이 규격을 EU 규격인 EN ISO 13849-1과 조율시키는 것입니다. 의무 적용을 위한 이행 기간을 두게 될지, 그렇다면 그 기간이 얼마나 될지는 아직 확실치 않습니다. “ISO 13849-1은 완전히 새로운 규격은 아니지만, 설계 엔지니어 및 운영자는 여전히 가능한 한 빨리 발표된 새 기능들에 익숙해질 필요가 있습니다.”라고 필츠 국제 서비스 그룹의 Jürgen Bukowski는 말합니다. “이 규격은 안전한 기계류의 설계에 상당한 영향을 줄 것입니다. 약간의 도움과 실습을 통해 해당 사양의 많은 부분을 재사용할 수 있습니다.”
글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 규격 초안의 준비 과정에서 협업해 왔습니다. 따라서 필츠의 전문가가 새로운 법적 요구사항을 성공적으로 구현할 수 있도록 도움을 드릴 것입니다. 안전 자동화 전문가는 기계의 라이프사이클 각 단계에 대해 다양한 맞춤 서비스를 제공하고, 기능 안전에 대한 광범위하고 인증된 교육 프로그램의 일부로 전문 지식도 공유합니다.
필츠 교육 프로그램:
ISO 13849 및 IEC 62061에 따른 안전 제어 시스템 설계
CEFS – 국제 공인 기능 안전 전문가
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr