필츠는 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ에 대하여 TÜV SÜD로부터 UKCA(United Kingdom Conformity Assessment) 인증을 받은 최초의 기업입니다. 이는 배치(batch) 크기가 1인 새로운 유형의 모듈형 안전 릴레이가 2023년 1월 이후에도 영국 시장의 규격을 준수하며 얼마든지 사용해도 된다는 것을 확인해 주는 인증입니다. 브렉시트로 인해 유럽연합에서 사용되는 기존 CE 마크는 영국(United Kingdom of Great Britain)에서 UKCA 인증으로 대체되어 적용될 예정입니다.
오스트필데른, 2022. 6. 28.
필츠 안전 릴레이 myPNOZ는 TüV Süd 인증 UKCA(United Kingdom Conformity Assessment)를 받아 영국에서도 사용할 수 있습니다.
이 인증에 따라 자신의 공장 및 기계류에 필츠 myPNOZ를 사용하는 영국(United Kingdom of Great Britain) 이외 지역의 고객은 지침을 준수하면서 영국에 계속해서 제품을 수출할 수 있습니다. 영국 정부의 사업, 에너지, 산업전략부(Department for Business, Energy & Industrial Strategy BEIS)에서 공식 인정한 시험 기관인 TÜV Süd는 2022년 초 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ가 UKCA를 준수하는 것을 확인했습니다.
영국을 위한 추가 PNOZ 안전 릴레이
이 승인 후 TüV Süd는 자동화 전문 기업 필츠와 협력하여 PNOZ 안전 릴레이 제품군의 더 많은 장치에 대해 UKCA 인증을 수행할 예정입니다. 따라서 브렉시트 과도기가 만료되는 2023년 1월 1일 이후에도 다른 필츠 제품군과 더불어 폭넓은 PNOZ 제품군을 영국으로 수출할 수 있을 것입니다.
브렉시트 이후에는 CE 마크 대신 UKCA
장차 영국에서는 UKCA 품질 마크가 EU 시장의 CE 마크를 대체하게 되지만, 2022년 말까지는 영국 시장에서 제품 승인에 CE 마크가 계속해서 허용됩니다. 과도기가 종료되면 영국(잉글랜드, 웨일스, 스코틀랜드)으로 수출 및 판매되는 모든 제품에 대해 UKCA 인증이 의무화됩니다.
myPNOZ – 차세대 안전 릴레이
필츠는 새로운 유형의 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ에 대하여 부품 선택부터 제품 주문에 이르는 새로운 디지털 범용 컨셉을 개발했습니다. myPNOZ를 통해 고객은 자신의 개별 요구사항에 맞는 안전 솔루션을 배치 크기 1로 개별적으로 만들 수 있습니다. myPNOZ는 E-STOP, 안전 게이트, 라이트 커튼, 양수 조작(IIIA/C), 인에이블링 스위치 등의 안전 기능을 모니터링하는 제품으로, 자유롭게 결합할 수 있는 최대 8개의 확장 모듈과 헤드 모듈로 구성됩니다. 관련 온라인 도구 myPNOZ Creator에서 다양한 옵션 중 필요에 맞는 안전 솔루션을 조립할 수 있습니다.
UKCA 인증에 대한 자세한 정보는 여기서 확인하세요.