오스트필데른, 2023. 12. 14.

스웨덴의 철도 기관 Trafikverket는 자체 디지털화 프로젝트를 위해 필츠의 혁신적 철도 솔루션에 의존합니다. 바로 스웨덴의 철도 네트워크를 위한 안전 제어 기술입니다.

자동화 전문 기업 필츠는 스웨덴 운송 기관인 Trafikverket의 입찰에서 낙찰을 받았습니다. 필츠는 국가 철도 네트워크 전반의 통신 인프라를 현대화하는 계약을 수주했습니다. 데이터 전송은 필츠 철도 컨트롤러를 기반으로 아날로그 구리 기술에서 보다 강력하고 신뢰할 수 있는 유리 섬유 기술로 넘어갈 것입니다.

Trafikverket는 최근에 필츠가 “Safe Relay Messages over Opto (SRO)”(Opto를 통한 안전 릴레이 메시지) 입찰에서 성공적으로 낙찰을 받은 기업 중 하나라고 발표했습니다. 이로 인해 이제 철도 인프라가 점진적으로 디지털 기술로 넘어가는 과정을 보게 될 것입니다. 14,200km의 철로를 관장하는 Trafikverket는 스웨덴의 철도 네트워크 대부분을 소유 및 관리하고 있습니다.

디지털화? 안전 보장!
향후에는 필츠의 혁신적인 철도 제어 시스템이 실시간 안전 Ethernet SafetyNET p를 기반으로 인터락킹 및 제어 캐비넷 간의 통신을 책임지게 될 것입니다. 이 시스템은 예를 들어 철도 활용 상황을 전달하거나 신호를 제어하는 데 사용될 수 있습니다. 디지털 I/O 신호는 장거리 유리 섬유 연결을 통해 전송됩니다. 필츠의 솔루션은 또한 SIL4 및 EN 50126에 따른 안전 운영을 보장합니다.

필츠의 철도 산업용 디지털화 솔루션에 대한 추가 정보

필츠는 철도 인프라를 현대화하고 용량과 신뢰성을 향상시킬 수 있도록 업계에서 검증된 안전 솔루션을 제공합니다. 이 과정에서 이들 솔루션은 철도 산업의 디지털화가 제기하는 요구사항을 충족합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
필츠는 철도 인프라를 현대화하고 용량과 신뢰성을 향상시킬 수 있도록 업계에서 검증된 안전 솔루션을 제공합니다. 이 과정에서 이들 솔루션은 철도 산업의 디지털화가 제기하는 요구사항을 충족합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

필츠는 철도 인프라를 현대화하고 용량과 신뢰성을 향상시킬 수 있도록 업계에서 검증된 안전 솔루션을 제공합니다. 이 과정에서 이들 솔루션은 철도 산업의 디지털화가 제기하는 요구사항을 충족합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR