2021 회계년도는 필츠 그룹에게 기록적인 해였습니다. 안전 자동화 전문업체인 필츠는 3억 4,840만 유로의 매출을 기록했으며, 이는 전년도 대비 약 22퍼센트의 매출 성장에 해당합니다. 세계적인 경제 위기, 사이버 공격, 코로나19 팬데믹에 이어 지속적인 공급 병목 현상에도 불구하고 필츠는 위기 이전인 2018년의 매출 수준을 뛰어넘어 다시 한 번 성장의 궤도에 올랐습니다. 필츠는 2022년이 도전의 해가 될 것으로 예상하지만, 그럼에도 불구하고 확신으로 가득한 미래를 기대하고 있습니다.
오스트필데른, 2022. 5. 19.
2021 회계년도: 필츠 그룹은 기록적인 매출을 달성했으며, 위기를 통해 시험을 거치고 강력해져 향후의 발전을 위한 확고한 입지를 다졌다고 판단하고 있습니다. 성장 궤도에 오른 필츠
"지난 몇 년은 우리에게 쉽지 않은 시간이었으며, 전 세계의 모든 필츠 직원이 날마다 새로운 도전 과제에 직면했습니다. 2021의 결과는 노력한 보람이 있었음을 확인해 주는 것이었습니다. 우리는 늘 함께 했습니다. 그 점에 대해 저의 오빠와 저는 정말 감사하고 있습니다.”라고 Pilz GmbH & Co. KG.의 Managing Partner인 Susanne Kunschert는 말합니다. "필츠는 위기를 통해 시험을 겪었을 뿐만 아니라 이 시기를 지나며 훨씬 더 강해졌습니다. 전 직원의 지칠 줄 모르는 노력, 유연함 그리고 무엇보다 혁신을 향한 과단성에 깊이 감사 드립니다."
회사 역사상 최대 매출 달성
3억 4,840만 유로의 매출로 전년 대비 21.7퍼센트의 성장을 기록하면서, 여러 해에 걸친 위기 후 필츠는 회사 역사상 새로운 매출 기록을 달성했습니다. 자재와 화물 카파의 병목 현상이 특히 하절기 이후로 뚜렷이 나타났지만, 필츠는 모든 생산 현장에 구성품을 차질없이 공급할 수 있었으며 전보다 훨씬 많은 240만 대의 장치를 생산할 수 있었습니다.
2022년의 충원 계획
전 세계의 직원 수는 전년도의 2,366명에 비해 2021년 12월 31일 기준 2,335명으로 1.3퍼센트 감소했습니다. 독일의 직원 수도 2020년의 1,012명에서 2021년에 993명으로 약간 감소했습니다(-1.9퍼센트). 글로벌 경제 위기의 여파로 인한 강제적인 감원은 피했습니다. 2022년에는 다시 한 번 추가 인력 모집을 할 계획입니다. 필츠는 수습사원 프로그램을 계속 유지하고 있습니다. 2021년에는 Baden-Württemberg Cooperative State University의 학생 6명을 포함한 14명의 수습사원이 본사 근무를 시작했습니다.
공정과 제품에서의 혁신
필츠는 포괄적이고 집중적인 연구개발 활동에 계속 참여하면서 기술적 리더십 역할을 확장해 가고 있습니다. 연말을 기준으로 전 세계 필츠 인력의 21퍼센트 가까이가 연구개발 직에 채용되었습니다. 컨텐츠 측면에서 필츠는 보안과 관련된 개발 활동에 주력하고 있습니다. “안전 자동화 솔루션 제조업체인 필츠는 안전 및 산업 보안 측면을 동등하게 고려합니다.”라고 Managing Partner인 Thomas Pilz는 설명합니다. 회사가 이미 “안전한” 개발 프로세스를 추가로 확장한 이유가 그것입니다. TÜV Süd는 산업 보안 규격 IEC 62443-4-1에 따라 필츠의 제품 개발을 인증했습니다.
필츠는 철도 기술 부문의 향후 성장 가능성을 파악하고 별도의 “철도” 사업부를 설립했습니다. 이는 필츠의 전 세계 활동을 취합함으로써 철도 부문의 포트폴리오를 구체적인 요건에 따라 전략적으로 개발할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
미래에 대한 확신
또한 필츠는 2022년이 도전의 해가 될 것으로 예상하고 있습니다. 들어오는 주문은 기록적인 수준으로 회복되었을 수 있지만, 전자 부품, 금속 및 플라스틱 입자 구매는 아직도 극도로 어려운 상황입니다. 더구나 우크라이나 전쟁의 영향으로 원자재와 자재 비용이 추가로 상승될 것으로 예상됩니다.
Susanne Kunschert는 다음과 같이 설명합니다. “우리는 아직 위기 상태입니다. 필츠 팀은 전 세계에서 긴밀한 협력을 지속하고 있으며, 고객을 위해서도 다 함께 계속해서 노력하고자 합니다. 고객 및 비즈니스 파트너와의 관계 역시 우리에게 힘을 줍니다. 우리는 확신으로 가득한 미래를 기대합니다."
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr