오스트필데른, 2023. 7. 27.

필츠와 Pintsch사는 프레임워크 공급 계약을 체결해 개발 파트너십을 심화하고자 하며, 디지털 철도 솔루션을 위한 장기적 협력을 이루어 나갈 것입니다.

글로벌 안전 자동화 기업인 필츠와 안전 철도 인프라 전문 회사 Pintsch가 손을 잡고 철도의 디지털화를 위한 혁신적 제어 및 신호 기술을 개발하고 있습니다. 두 협력 파트너는 프레임워크 공급 계약에 서명함으로써 그들의 협력 관계에서 한 발 더 나아가게 되었습니다.

2023년 7월, Pilz GmbH & Co. KG의 매니징 파트너 Susanne Kunschert와 Pintsch GmbH의 매니징 디렉터 Tilo Brandis는 프레임워크 공급 계약에 서명했습니다. 장기적 협업은 두 협업 파트너에게 중요한 목표입니다.

혁신적 인프라를 위한 전문성 결합
이 개발 파트너십의 중심에는 철도 인프라디지털화를 추진하기 위한 혁신적 솔루션들이 있습니다. “우리의 협업은 아직 초기 단계이지만, 이미 우리의 자동화 솔루션이 다양한 철도 디지털화 프로젝트에 사용하기에 안성맞춤이며 철도 인프라의 현대화에 상당한 기여를 할 것임을 알 수 있습니다.”라고 Susanne Kunschert는 말합니다.

독일 철도 프로젝트를 위한 EULYNX 개체 컨트롤러
이들의 협업이 이루어낸 첫 번째 결과물은 이들이 공동으로 개발한 EULYNX 개체 컨트롤러입니다. 이 개체 컨트롤러는 인터락에서 오는 디지털 제어 명령을 트랙사이드 구성요소를 위한 신호로 전환합니다. 여기서 필츠가 기여한 부분은 안전하고 혁신적인 철도 컨트롤러입니다. 이 솔루션의 특별한 점은 무엇일까요? 이 솔루션은 적용 분야가 넓어 다양한 프로젝트에 이식할 수 있습니다. EULYNX 규격은 다양한 제어 및 안전 기술 구성요소 간에 제조업체 독립적인 인터페이스를 제공합니다. “고성능 COTS(commercial-off-the-shelf, 상용 기성품) 컴퓨터와 구성요소는 철도 인프라의 디지털화에 상당한 이점을 제공합니다.”라고 Tilo Brandis는 설명합니다. 이와 같이, 기술은 철도 산업의 미래를 위한 기반입니다.
필츠 개체 컨트롤러는 이르면 이번 가을부터 사용되기 시작할 것입니다. Pintsch사는 “Zwieseler Spinne” 지역 네트워크 프로젝트에서 필츠 기술을 사용하여 현대식 신호 및 인터락 기술을 위한 디지털 솔루션을 실제로 구현하게 됩니다. 이 프로젝트는 독일 연방 정부, 철도 산업 및 Deutsche Bahn(DB)이 수행하는 패스트 트랙 프로그램의 일부입니다.

필츠의 철도 기술 디지털화에 대해 여기서 자세히 확인하세요.

 

Pintsch GmbH 소개

독일 딘스라켄에 본사를 두고 네덜란드와 미국에 자회사를 두고 있는 PINTSCH GmbH는 철도 인프라를 위한 안전 관련 구성요소, 시스템 및 솔루션을 공급하는 선도업체입니다.
제공 포트폴리오에는 철도 건널목 기술, 인터락 및 분로 기술, 화물 수송 기술, 차축 검지 기술, 선로 전환기, 선로 히터 등이 포함됩니다. 이 회사는 원스톱 공급업체로, 개발, 승인, 계획부터 생산 및 조립, 시운전 및 턴키 납품까지 모든 서비스를 제공합니다. 제공 서비스에는 또한 유지보수 및 정비, 모니터링, 예비 부품 공급, 수리, 교육 등도 포함됩니다. 또한 이 회사는 신규 철도 건축은 물론 지역 철도에 중점을 두고 트랙 구간 유지관리 등도 수행합니다.

 

Pilz GmbH & Co. KG의 매니징 파트너 Susanne Kunschert와 Pintsch GmbH의 매니징 디렉터 Tilo Brandis는 공동 프레임워크 공급 계약을 체결함으로써 현대식 철도 인프라를 위한 장기적 협업 및 기술 혁신에 대한 그들의 의지를 드러냈습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz GmbH & Co. KG의 매니징 파트너 Susanne Kunschert와 Pintsch GmbH의 매니징 디렉터 Tilo Brandis는 공동 프레임워크 공급 계약을 체결함으로써 현대식 철도 인프라를 위한 장기적 협업 및 기술 혁신에 대한 그들의 의지를 드러냈습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz GmbH & Co. KG의 매니징 파트너 Susanne Kunschert와 Pintsch GmbH의 매니징 디렉터 Tilo Brandis는 공동 프레임워크 공급 계약을 체결함으로써 현대식 철도 인프라를 위한 장기적 협업 및 기술 혁신에 대한 그들의 의지를 드러냈습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR