자동화 전문 기업 필츠는 2일 전문가 자격 과정 “CESA – 국제 공인 자동화 보안 전문가” 과정을 통해 교육생들에게 현재 규격 환경에 부합하는 간결한 보안 전문 지식을 제공합니다. 그 결과, 교육생들은 산업 자동화 시스템에서 조직 수준의 효율적인 기술적 보안 조치를 구현할 능력을 갖게 됩니다. 이들은 임의 조작 및 공격의 위험을 줄여 안전 및 가용성을 보장할 수 있습니다.
오스트필데른, 2023. 6. 20.
필츠는 이 새 교육 과정 "CESA – 국제 공인 자동화 보안 전문가" 과정을 통해 보안 전문가 자격, 즉 공인된 보안 전문 지식을 제공합니다.
갈수록 늘어나는 사이버 공격 위협은 산업 환경의 안전 뿐만 아니라 생산성도 위험에 빠트립니다. 또한, 제조업체, 통합업체, 운영업체에 새로운 과제를 제시하는 규범적, 법적 보안 사양도 있습니다. 고객이 사내에 관련 지식을 구축할 수 있도록, 필츠는 CESA를 통해 교육 프로그램을 확대하여 전문 교육생들에게 보안 전문가가 되기 위한 간결한 추가 교육 과정을 제공합니다.
교육 내용에는 운영 기술(OT)과 일반 정보 기술(IT)이 구체적 보안 요구사항과 관련해 갖는 차이점은 물론 법적, 규범적 요구사항도 포함됩니다. 이 과정에서는 위험 분석부터 기계류 안전 운영까지 포괄하는 규격 IEC 62443 "산업용 통신망 - 네트워크 및 시스템 보안"에 중점을 둡니다. 이는 현재 공장 운영업체와 장치 제조업체를 위한 최선의 지침입니다. 또 다른 주요 분야는 위협 시나리오와 잠재적 방어 전략에 대한 내용입니다.
보안의 A부터 Z까지
2일 동안, 전문 강사가 실전 경험과 국제 규격 위원회 참여를 통해 얻은 필츠의 역사깊은 안전 및 보안 전문 지식을 전달합니다. 그 결과로써 교육생들은 법적 원칙과 규범적 요구사항에 관한 포괄적인 전문 지식을 습득하게 됩니다. 이에 더해 이 과정은 실질적인 위험 감소 조치도 다루는데, 여기에는 접근 제어, 기술적 방법을 사용한 네트워크 보안 개선, 보안 위험을 피하기 위한 조직 수준의 조치 등이 포함됩니다.
실질적인 구현을 지원하는 전문 지식
이 과정은 산업 자동화 시스템의 제조업체, 통합업체, 운영업체는 물론 플랜트 엔지니어, IT 보안 담당 임원, 프로젝트 엔지니어 등도 대상으로 합니다. 시험을 성공적으로 통과하면 교육생들은 산업 환경에서 조직 수준의 기술적 보안 조치를 구현하기 위해 필요한 전문 지식을 얻어가게 됩니다. 이들은 TÜV NORD에서 발행하고 전 세계에서 인정받는 “CESA - 국제 공인 자동화 보안 전문가” 인증서를 받게 됩니다. 이 인증서는 소지자가 첨단 사이버 보안 규격에 따라 산업 자동화 시스템을 보호하기 위한 전문 지식을 갖추고 있음을 인증합니다.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr