국제 공인 기계류 안전 전문가(CMSE) 자격 과정은 2013년 필츠가 만든 완전히 새로운 기계류 안전 교육 프로그램입니다. 10년이 지난 지금, 필츠는 CMSE 시험을 성공적으로 통과한 10,000번째 졸업생을 축하하게 되어 매우 자랑스럽습니다.
오스트필데른, 2023. 9. 28.
전 세계적으로 인기있는 국제 공인 기계류 안전 전문가(CMSE) 자격 - 10년의 역사와 10,000명의 안전 전문가
필츠는 2013년에 4개 국가에서 국제 공인 기계류 안전 전문가(CMSE) 자격 과정을 개시했습니다. CMSE는 세계 최초의 국제 공인 고급 기계류 안전 교육 과정입니다. 4일에 걸쳐 진행되는 이 과정은 5개 모듈로 구성되어 기계류 안전에 대한 전반적인 개요를 제공하고, 기계류 수명 주기의 모든 측면에 대해 광범위한 지식을 전달합니다. 현재 필츠는 전 세계 60개국 15개 언어로 CMSE 자격 과정을 제공하고 있습니다.
TÜV Nord와 필츠는 CMSE 자격 과정 시작부터 파트너로서 협력해 오고 있습니다. CMSE 모듈은 전 세계적으로 표준화되어 있고 동일한 수준의 교육을 제공하므로, 시험에 합격하면 수여되는 최종 TÜV Nord 인증서는 국제적으로 유효합니다.
Luis Armando는 글로벌 제조 솔루션 제공업체인 Jabil의 수석 자동화 엔지니어로, CMSE 자격 과정을 성공적으로 수료한 10,000번째 졸업생이 되었습니다. 그는 멕시코 Guadalajara에 있는 생산 공장에서 근무하며, 새 자동화 설비를 감독하고 있습니다. “저의 주된 동기는 모두를 위한 안전한 근무 환경을 유지하는 것입니다. 국제 공인 기계류 안전 전문가가 되는 것은 매우 중요합니다. 왜냐하면 기계류가 규정에 맞게 설치되었는지 확인하는 것은 매우 중요한 일이기 때문입니다.”라고 Armado는 자격증을 받으면서 말합니다.
기업 표준으로서의 CMSE
CMSE는 개인적인 자격으로 활용됩니다. 또한 국제적으로 사업을 운용하는 회사들은 전 세계적으로 제공되는 이 교육 과정을 활용하여 세계 여러 곳에 있는 직원들에게 동일한 교육을 제공합니다. 따라서 이 자격은 기계류 안전 분야의 역량에 대한 회사의 표준을 설정해 줍니다. 이는 Jabil의 경우도 마찬가지입니다. “Jabil은 전 세계의 자사 직원들이 CMSE 교육을 받을 수 있도록 하기 위한 노력의 일환으로 필츠와 협력하고 있으며, 중국, 멕시코, 미국, 독일 등에 있는 다수의 그룹을 위해 CMSE 교육을 제공해 왔고 또한 향후에는 추가적으로 동남아, 유럽, 남미 지역에도 교육을 제공할 예정입니다. 기계류 안전, 그리고 최종적으로는 직원의 안전에 높은 가치를 부여하는 회사와 함께 일할 수 있다는 것은 즐거운 일입니다.”라고 필츠 글로벌 고객 관리 부서의 Yvonne McNamara는 말합니다.
“Jabil가 추구하는 주요 목표 중 하나는 고객을 위한 최첨단 제조 솔루션 공급업체가 되는 동시에 직원을 위한 안전한 작업장을 제공하는 것입니다.”라고 Jabil의 글로벌 EHS 전문가 Sergiy Keretsman은 말합니다. “제조 공정이 보다 첨단화되고, 자동화되며, 복잡해지는 현 추세에서 우리는 직원의 안전을 보장하기 위해 다년간에 걸친 포괄적인 기계류 안전 전략을 추진해 왔습니다. 이러한 모든 전략은 기계류 안전 전체와 연결되며, 기계류 라이프사이클 내에서 위험을 인지하고 효과적으로 관리하는 데 도움을 줍니다. 그리고 우리 직원들은 이 전략의 굳건한 토대입니다.”
최신 지식을 항상 숙지하기
특히 기계류 안전은 추가적인 교육을 받고 습득한 지식을 항상 최신 상태로 유지하려는 지속적인 의지가 필요합니다. 이것이 바로 국제 공인 기계류 안전 전문가(CMSE) 자격을 정기적으로 재인증받는 것이 중요한 이유입니다. 자격증은 4년 동안 유효하며, 그 후에 자격증을 갱신하려면 하루의 재인증 교육 과정에 참석하여 추가로 4년을 연장할 수 있습니다.
“CMSE는 업계에서 모범 사례로 인정받아 왔으며, 우리의 지속적인 성공은 CMSE가 제공하는 혜택에 고용주와 직원이 가치를 부여한 결과로 얻어진 것입니다. 이 자격 과정은 여전히 계속 유의미하며, 이는 4년의 유효 기간이 지나 하루의 재인증 교육 과정을 받기 위해 돌아오는 사람의 수로 증명됩니다.”라고 Pilz GmbH & Co. KG 국제 서비스 그룹의 Marie O’Riordan은 설명합니다.
자세한 정보는 www.cmse.com에서 확인하세요.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]