이제 사용 가능한 이미지 데이터를 프레스 컨트롤러로 전달하는 필츠의 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2에 벤딩 각도 측정을 위한 새로운 모듈을 사용할 수 있습니다. 따라서 운영자는 프레스 제동 시 사용자 인터페이스(HMI)에서 직접 벤딩 각도 값을 확인하므로 값비싼 각도 측정 시스템과 복잡한 수동 측정이 필요하지 않습니다. 이로 인해 시스템의 초기 및 후속 조정과 관련된 시간과 비용이 최소화됩니다. 벤딩 프로세스는 PSENvip 2를 사용하여 생산적이고 안전하게 구현할 수 있으므로 프레스 브레이크의 높은 가용성을 보장합니다.
Ostfildern, 2021. 4. 6.
필츠의 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2의 벤딩 각도 측정을 위한 새로운 모듈로 벤딩 프로세스의 생산성을 높이십시오!
시간 및 비용 절감 외에도 사용자는 추가 장치를 설치하는 데 필요한 공간도 절약할 수 있습니다.
거친 적용 환경을 위한 혁신적인 기술
필츠의 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2는 혁신적인 광학 장치를 사용하여 전체 벤딩 프로세스를 모니터링합니다. 프레스 브레이크의 상부 다이에 설치할 때 PSENvip 2는 투광부와 수광부 사이의 보호 필드에서 아무리 작은 이물질이라도 검출하여 완전한 안전 상태에서 생산적인 작업을 수행할 수 있습니다. PSENvip 2는 레이저 광원 대신 LED 기반 솔루션을 사용합니다. 이 솔루션은 상단 도구를 따라 수광부에 간단히 빛을 비추는 것만으로도 충분합니다. 예를 들어 진동, 반사 및 외광 또는 분산 광과 같은 거친 적용 조건에서도 이 보호 시스템은 매우 높은 가용성을 보장합니다.
안전 프레스 브레이크를 위한 만능 패키지
카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2는 EN ISO 12622에 따라 자동화 시스템 PSS 4000의 고속 제어 장치를 사용하여 프레스 브레이크의 최대 안전성을 제공합니다. 이 완전한 솔루션은 더욱 빠른 처리를 보장하므로 오버런 거리가 짧아지고 따라서 벤딩 프로세스가 더욱 빠르게 셧다운됩니다. 최대의 생산성과 간단한 조작으로 효율적인 벤딩 프로세스가 가능합니다.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr