필츠는 작동 요소 PIT oe ETH를 제어 및 신호 장치 포트폴리오에 추가했습니다. PIT oe ETH는 활성화 가능한 이더넷 포트를 가지며, 따라서 자유롭게 액세스 가능한 산업용 이더넷 인터페이스를 부적절한 액세스로부터 보호합니다. 이에 따라 이 초소형 작동 요소는 보다 큰 보안을 제공합니다. 산업용 이더넷 인터페이스로서 이 제품은 방화벽처럼 작동하여 네트워크 연결을 외부로부터의 무단 액세스로부터 보호할 뿐만 아니라 인간-기계 인터페이스(HMI) 및 제어 데이터에 대한 내부에서의 직접 액세스로부터도 보호합니다.
오스트필데른, 2024. 3. 21.
활성화 가능한 이더넷 포트가 있는 새로운 작동 요소 PIT oe ETH는 보안 용도(보안이 유지된 유연한 작동 등)로 사용할 수 있습니다.
공장 및 기계류에서 PIT oe ETH는 네트워크를 보호하며, 따라서 노하우와 투자를 보호합니다. 이 새로운 활성화/비활성화 가능한 이더넷 인터페이스는 사용자에게 그들의 네트워크를 완전히 보호할 수 있는 방법을 제공합니다. 민감한 머신 데이터에 누가 언제 어떻게 액세스할 수 있는지 개인별로 그리고 안전하게 제어 및 추적할 수 있습니다. 그 결과 생산 보안이 증가합니다.
능동/활성 작동 보호로 부적절한 액세스로부터 보호
필츠의 판독기 유닛 PITreader와 함께 사용 시 이 이더넷 인터페이스는 적절한 권한이 있을 때에만 활성화할 수 있습니다. 다시 말하면, 승인된 사람만이 이 인터페이스를 잠시 사용할 권한을 가집니다. 예를 들어 새 구성, 프로그램 또는 백업 사본을 생성하는 작업을 들 수 있습니다. 24V 표준 입력(5V 버전도 사용 가능) 덕분에 이 제품은 유연하며 어떠한 제어 출력으로도 활성화할 수 있습니다. 이로 인해 사용자는 네트워크에서 완전한 데이터 흐름 제어를 달성할 수 있습니다.
모든 규범적 사양 충족
새 작동 요소 PIT oe ETH는 기계 제조업체 및 운영업체 모두의 안전 요구사항을 충족합니다. 기계류 규정은 늦어도 2027년 1월부터 기계 제조업체에게 보안 조치를 의무 사항으로 요구하게 될 것입니다.
독일에 위치한 기계 운영업체의 경우, 운영 안전을 위한 기술 규칙 TRBS 1115가 이미 산업 안전 및 보건 관련 조례의 확장 버전으로 적용되고 있습니다. 이 규칙에서는 불필요한 하드웨어 인터페이스를 비활성화하거나 차단하고, 승인되지 않은 통신 연결을 셧다운할 것을 요구합니다. 따라서 PIT oe ETH는 법적 및 규범적 사양의 구현을 지원하며, 이를 통해 최종적으로 투자를 보호하고 비용을 최소화합니다.
간단한 설치
이 초소형 작동 요소는 EN 60947-5-1 규격에 따라 회전 방지 보호 기능을 제공하는 지름 22.5mm의 장착 컷아웃에 사용하게 되어 있습니다. 따라서 이 작동 요소는 공장과 기계 설계에 빈틈 없이 맞춰넣을 수 있습니다.
PIToe 제품군의 작동 요소 PIT oe 4S 및 PIT oe USB도 사용 가능합니다. 작동 요소 PIT oe 4S의 경우, 디지털 입력과 출력을 서로 교환 및 표시할 수 있으며, 여기에는 예를 들면 작동 모드가 있습니다. PIT oe USB는 공장 및 기계류를 위한 활성화 가능한 USB 인터페이스를 갖고 있어, 예를 들어 임의 조작 염려 없이 프로그램을 들여올 수 있습니다.
이에 따라 이 초소형 작동 요소들은 콘솔, 제어 패널 또는 명령 패널 등에 설치하거나 개조해 사용할 때 장점이 있습니다. 접근 권한 시스템 PITreader와 함께 이 두 작동 요소는 안전한 액세스 관리를 지원합니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]