오스트필데른, 2022. 11. 2.

기계류 안전성 평가를 위한 필츠의 새로운 서비스 패키지 - 적합성을 한 눈에 확인

자동화 전문업체인 필츠는 “기계류 안전 평가”(MSE)를 통해서 운영자에게 기존 기계의 안전성을 평가할 수 있는 새로운 서비스를 제공합니다. 운영자는 대시보드를 통해서 기계의 안전성 및 적합성 상태를 간단하고 빠르게 개괄적으로 확인할 수 있습니다. 결과적으로 필츠는 서비스 패키지에 포함된 종합적 위험성 평가 또는 플랜트 평가에 효율적인 부가 서비스를 제공하게 됩니다.

“기계류 안전 평가” 서비스는 적용 가능한 안전 및 적합성 요건을 기준으로 생산 플랜트에 있는 기계류에 대해 실시하는 현장 평가로 이루어집니다. 이 과정에서 필츠는 기계의 사용 장소 또는 대상지에 적용되는 규격과 지침을 고려할 뿐만 아니라, 요청이 있는 경우에는 고객의 개별 내부 사양도 고려할 수 있습니다. 결과: 운영자는 각 플랜트 또는 기계의 현재 적합성 상태를 명료하고 포괄적인 소프트웨어 기반 대시보드를 통해서 한 눈에 확인할 수 있습니다. 적절한 권장 조치를 포함한 대처 방안 목록(우선순위에 따라 분류되어 있음)은 안전한 플랜트로 나아갈 효율적인 경로를 알려줍니다. 필츠는 요청이 있는 경우 이러한 조치를 이행하는 과정에서 지원을 제공합니다. 

“기계류 안전 평가”는 전체 직원 보호 및 의무 요건 충족을 위해 기존 기계류의 안전성과 적합성을 효율적으로 평가하고자 하는 운영자를 대상으로 하고 있습니다. 필츠 전문가가 수행하는 빠르고 간단한 기계류 안전 평가는 잠재적 개조 조치 또는 구입 기계류와 관련하여 점검해야 할 기계에도 적합합니다.

2단계 기술 세부 사항

필츠는 고객의 개별 요구 조건에 따라 “기계류 안전 평가”에 관한 2단계 세부 사항을 제시합니다. 1단계에서는 안전 상태의 적합성을 점검하고 위험을 줄이기 위한 권장 조치를 열거하며, 2단계에서는 주요 위험 요인에 대한 평가가 포함되고 관련 문서도 검토합니다. 필요한 경우에는 필츠 전문가가 구체적인 회사 사양에 따라 적합성 개요서를 작성하고, 시험을 거친 하위 기능이 최대한 도달 가능한 퍼포먼스 레벨 PLr을 평가하며, 잠재적 업그레이드를 위한 비용 추정도 옵션으로 제공합니다. 운영자가 한 가지 기계 유형을 여러 위치에서 사용하는 경우에는 한 기계의 결과를 유사한 다른 기계에도 적용할 수 있다는 점에서 흥미롭습니다. 따라서 “기계류 안전 평가”를 통해 운영자는 효율적인 적합성 평가를 받게 됩니다.

필츠는 “기계류 안전 평가”(MSE)를 통해서 운영자에게 기존 기계의 안전성을 평가할 수 있는 새로운 서비스를 제공합니다. (사진: © wera Rodsawang/Moment/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)
필츠는 “기계류 안전 평가”(MSE)를 통해서 운영자에게 기존 기계의 안전성을 평가할 수 있는 새로운 서비스를 제공합니다. (사진: © wera Rodsawang/Moment/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

필츠는 “기계류 안전 평가”(MSE)를 통해서 운영자에게 기존 기계의 안전성을 평가할 수 있는 새로운 서비스를 제공합니다. (사진: © wera Rodsawang/Moment/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr