오스트필데른, 2023. 3. 7.

Interpack 2023, 18번 홀 B02 부스의 필츠 – 안전성 및 보안성에 집중 - 패키징 안전성 강화를 위한 자동화

Interpack 2023(2023년 5월 4~10일)에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 “안전성과 보안성을 보장하는 유연한 자동화 솔루션”이라는 슬로건 하에 패키징 자동화에 있어서의 제품 안전성 향상을 위한 미래 지향적 기술을 선보일 예정입니다. 필츠 부스에서는 네트워크는 물론 1차, 2차 및 최종 라인 패키징 과정에서 센서 기술, 제어 기술, 작동 및 모니터링 솔루션과 제품에 관심이 집중될 것입니다. 그 중심에 SecurityBridge 산업용 방화벽이 있습니다. 패키징 산업을 위한 맞춤형 컨설팅과 서비스 패키지가 무역 박람회에서 필츠의 존재감을 드러낼 것입니다.

뒤셀도르프 박람회에서 주목할 만한 필츠 제품: 패키징 기계의 판지 공급 안전 모니터링을 위한 TÜV SÜD 인증 솔루션. 또 하나 집중 조명되는 테마는 Intelligent Packaging 4.0 그리고 식품, 제약 및 비식품 품목의 포장에 있어 디지털화를 효율적으로 사용하는 방법입니다. 필츠 스마트 팩토리 모델 방문자는 개별화된 제품을 안전하고 유연하게 생산하는 과정을 실시간으로 경험할 수 있습니다.

2차 패키징 – 카토닝 안전 문제를 간단히 해결
패키징 라인을 더 안전하게 만들 뿐 아니라 운영하기도 더 쉽게 만드는 필츠의 지능적 자동화 컨셉 중 하나는 2차 패키징을 위한 안전한 판지 공급입니다. TÜV SÜD 인증 솔루션은 중소형 기계용으로 설계된 것으로, 소프트웨어 도구로 구성되는 어플리케이션용 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 배치 사이즈 1 인피드 솔루션을 위한 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ 등 두 가지 안전 컨트롤러를 제공하므로 그 중 하나를 평가 유닛으로 선택할 수 있습니다. 뒤셀도르프 박람회에서 필츠 전문가들은 이 유연하고 경제적인 안전 솔루션이 계획, 프로젝트 구성 및 시운전 과정에서 시간과 비용을 어떻게 절약해 주는지에 대한 정보를 제공할 것입니다.

접근 안전 개념
패키징 산업에도 Industrie 4.0이 등장했습니다. 스마트 팩토리와 더불어 지능적 네트워킹과 커스터마이징이 주요 테마입니다. 여기에는 안전과 산업 보안을 포함함으로써 제품 안전까지 보장하는 자동화 및 안전에 대한 구체적 개념이 필요합니다. 필츠는 이 점을 염두에 두고 패키징 기계와 기계 풀에 대한 종합적 접근 관리를 구현할 목적으로 신원 확인 및 접근 관리(I.A.M.)를 위한 솔루션을 Interpack에서 선보일 예정입니다.

유지보수와 그 이상을 위한 디지털 솔루션
안전 접근 관리를 위한 종합 솔루션인 I.A.M.은 안전 작동 모드 선택도 가능합니다. 뒤셀도르프 박람회에서 필츠는 접근 권한 시스템 PITreader 및 필츠 제어 기술을 기반으로 하는 효율적인 디지털 "키인 포켓" 유지보수 안전 가드 시스템을 공개할 예정입니다. 이 시스템은 위험 구역에서 유지보수 작업을 하는 사람이 있을 때 기계가 예기치 않게 재가동되는 것을 방지합니다. 공장에 들어갈 때 한 명 또는 여러 명의 유자격 작업자가 개인 트랜스폰더를 사용하여 본인을 인증하면 개별 보안 ID가 할당되고, 이는 중앙 안전 컨트롤러에 저장됩니다. 이를 통해 무단 기계 변조를 막을 수 있으며, 의도치 않은 기계 재작동으로부터 작업자를 보호할 수 있습니다.
기계식 키를 사용하는 유지보수 안전 가드 시스템과는 달리, 작업자는 어떤 안전 게이트에서든 공장에 들어가거나 나올 수 있습니다. 이처럼 “키인 포켓"은 훨씬 뛰어난 유연성을 갖고 있으며 유지보수 과정에서 시간을 절약해 줍니다. 필츠는 카드 또는 스티커 형태의 RFID 트랜스폰더를 가진 작업자가 본인을 인증하는 데 사용할 수 있는 PITreader 카드 유닛으로 회사와 사용자에게 또 다른 유연성을 제공합니다.

패키징 과정을 보호하는 방화벽
IT와 OT(운영 기술)의 네트워킹으로 인해 병입 공장과 같은 곳의 패키징 기계에 대해 추가 보호가 필요하게 되었습니다. 이번 박람회에서 필츠는 무단 접근을 통한 제어 네트워크의 무단 변조룰 막을 수 있는 SecurityBridge 방화벽도 선보일 예정입니다. 이 방화벽은 PC와 컨트롤러 간의 데이터 트래픽을 모니터링하여 제어 프로젝트에 대한 무단 변경 사항을 보고합니다. 결과적으로 다운스트림 컨트롤러를 네트워크 기반의 공격 및 무단 접근으로부터 보호합니다. 이에 따라 특히 제약 및 식품 포장에서 필수 요건인 높은 제품 안전성을 보장할 수 있습니다.

기계류 지침 등: 필츠의 이러한 지원을 제공합니다
안전하고 법적 규정을 준수하는 기계를 만들기 위해 기계 제작자는 관련 규격을 인지하고 이를 적용해야 합니다. 여기에는 인터록 장치에 대한 국제 규격 EN ISO 14119의 요건이 포함됩니다. 필츠 부스 방문자들은 제조업체와 운영업체가 고려해야 하는 다른 규격들도 확인할 수 있을 것입니다. 안전 자동화 전문가는 위험성 평가부터 국제 적합성 평가를 포함한 안전 검증까지, 패키징 기계의 전체 라이프사이클 동안 맞춤형 지원을 제공합니다.

박람회에 대한 자세한 내용은 여기서 확인하세요.

Interpack 2023(2023년 5월 4~10일)에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 “안전성과 보안성을 보장하는 유연한 자동화 솔루션”이라는 슬로건 하에 패키징 자동화에 있어서의 제품 안전성 향상을 위한 미래 지향적 기술을 선보일 예정입니다. (Photo © Pilz GmbH & Co. KG)
Interpack 2023(2023년 5월 4~10일)에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 “안전성과 보안성을 보장하는 유연한 자동화 솔루션”이라는 슬로건 하에 패키징 자동화에 있어서의 제품 안전성 향상을 위한 미래 지향적 기술을 선보일 예정입니다. (Photo © Pilz GmbH & Co. KG)

Interpack 2023(2023년 5월 4~10일)에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 “안전성과 보안성을 보장하는 유연한 자동화 솔루션”이라는 슬로건 하에 패키징 자동화에 있어서의 제품 안전성 향상을 위한 미래 지향적 기술을 선보일 예정입니다. (Photo © Pilz GmbH & Co. KG)

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr