자동화 전문 기업 필츠가 출시한 새로운 유형의 안전 릴레이 myPNOZ에서는 혁신적인 강점과 ‘좋은’ 디자인이 만났습니다. 이는 ‘산업 장비, 기계류 및 자동화’ 카테고리의 레드닷 디자인 어워드 시상으로 레드닷 심사위원단이 확인해 주었습니다. 이 국제 심사위원단은 뛰어난 디자인을 보여주는 제품에만 이 품질 마크를 수여합니다. 무엇보다도 배치(batch) 크기 1 제품으로 시장에 맞는 안전 기능을 제공하는 최초의 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ의 실용적인 유연성이 심사위원단에게 확신을 주었습니다.
오스트필데른, 2022. 6. 22.
필츠의 새로운 유형의 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ가 국제 레드닷 어워드 - 탁월한 디자인상을 수상했습니다!
안전 릴레이 myPNOZ는 E-STOP, 안전 게이트, 양수 제어 장치 등의 기능을 모니터링합니다. 이 모듈형 안전 릴레이의 주요 특징은 온라인 도구를 통한 새로운 방식의 연속적인 디지털 프로세스입니다. 사용자는 ‘myPNOZ Creator’에서 안전 솔루션을 생성, 시뮬레이션, 주문할 수 있습니다. myPNOZ Creator는 최적의 하드웨어로 개별 솔루션을 조립합니다. 사용자는 개별적인 조립, 설정, 테스트를 거친, 즉시 시운전할 수 있는 제품을 받습니다. 고객과 사용자가 개별 요구사항에 따라 모듈형 안전 릴레이를 조정할 수 있도록 도와주는 myPNOZ의 실용적인 유연성이 심사위원단에게 확신을 주었습니다.
“이 수상 제품은 심오한 창의성을 보여줍니다. 구성과 기능면에서 이렇게 탁월한 디자인이 있다는 것은 놀랍고도 칭찬할 만합니다.”라고 레드닷의 설립자이자 CEO인 Dr. Peter Zec 교수는 말합니다. 올해 수상의 주제 ‘좋은 디자인과 혁신을 찾아서’에 따라 그는 이렇게 설명합니다. “품질과 혁신의 수준이 일치한다는 점은 이 제품이 2022년 레드닷 어워드: 제품 디자인 부문의 수상 자격이 있다는 의미입니다.”
레드닷 – 좋은 디자인에 대한 품질 인증 마크
약 20,000개의 제품이 출품된 레드닷 디자인 어워드는 세계 최대의 디자인 대회 중 하나입니다. 독립 전문가 패널인 레드닷 심사위원단이 수상자를 결정합니다. 올해 패널은 23개국, 48명으로 구성되었습니다. 수상 제품은 ‘디자인 온 스테이지(Design on Stage)’ 전시의 일환으로 2023년 5월까지 독일 Essen의 레드닷 디자인 박물관에 전시됩니다.
myPNOZ가 수상한 레드닷 어워드에 대한 자세한 정보는 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다: www.red-dot.org/project/myPNOZ-58206.