오스트필데른, 2023. 11. 13.

마스터, 필드 장치 및 액세서리로 구성된, IO-Link Safety를 위한 필츠의 총체적 안전 시스템 솔루션 - 현장 레벨의 안전한 연결

처음으로 현장 레벨의 안전한 통신을 위해 완벽한 IO-Link Safety 시스템을 사용할 수 있게 되었습니다! 필츠의 이 시스템 솔루션은 마스터와 필드 장치, 그리고 호환 액세서리로 구성되어 있습니다. 필츠 포트폴리오에서 IO-Link Safety 기능을 장착할 최초의 장치 중에는 안전 라이트 커튼 PSENopt II advanced IOLS, 제어 장치 PITgatebox IOLS, 그리고 IO-Link Safety Master PDP67 IOLS가 있습니다. 안전 자동화 전문기업 필츠가 제공하는 이 완벽한 패키지는 IO-Link Safety 기술을 공장 및 기계류에 쉽게 통합할 수 있도록 해줍니다.

표준화된 비독점 통신 시스템 IO-Link와 이 시스템의 모든 장점을 이제 기능 안전에 활용할 수 있게 되었습니다: 이제 IO-Link Safety와 함께 이 시스템을 기능 안전에 사용할 수 있습니다. 표준화된 안전한 포인트 투 포인트 통신 덕분에 안전 센서와 액추에이터를 상위 시스템과 무관하게 모든 기존 필드버스 시스템에 통합할 수 있습니다. 통신 프로토콜 IO-Link Safety는 IEC 61139-2를 통해 전 세계적으로 표준화되어 있으며, EN ISO 13849-1의 PL e(또는 IEC 61508/62061의 SIL 3)까지 최고의 안전을 제공합니다. 사용자는 다양한 안전 요구사항에 대해 하나의 필드버스만을 요구하기 때문에 이 범용 솔루션은 보다 나은 유연성을 제공합니다.

안전한 연결의 마스터
안전 컨트롤러에 대한 인터페이스로써, 필츠의 IO-Link Safety Master PDP67 IOLS는 현장 레벨까지 양방향 통신을 지원합니다. IO-Link Safety를 장착한 안전 센서를 PDP IOLS에 연결할 수 있습니다 – IO-Link Safety 장치와 나란히, 표준 IO-Link 센서와 액추에이터는 물론 예를 들어 OSSD 출력을 사용하는 전통적 안전 센서도 연결할 수 있습니다. 안전 라이트 커튼 PSENopt advanced IOLS와 같은 센서를 OSSD 기술로 전환할 수 있습니다.

시운전 및 장치 교체를 간편히 수행하세요.
필츠의 IO-Link Safety 센서는 스마트 진단 분야에서 중요한 상태 정보를 공급하고 보다 많은 옵션을 제공합니다. 이들 장치는 자동으로 식별 및 설정할 수 있습니다. 따라서 구성요소를 보다 쉽게 교체할 수 있고, 수리로 인한 공장 및 기계 가동 중단 시간이 줄어듭니다. 또한, 필요한 장치 유형이 적어져 구매의 복잡성이 줄어들고 창고의 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다. 결과적으로 비용을 절감하고 생산성을 늘릴 수 있습니다.

데이터 및 진단 정보를 효율적으로 관리하세요.
각 센서 및 액추에이터와의 원활한 통신으로 스마트한 데이터 평가를 수행할 수 있습니다: IO-Link Safety 통신은 비차폐 케이블로 수행되며 표준 산업용 커넥터를 사용합니다. 이로써 장치 교체 시 시간과 비용을 절약하고 가용성을 높일 수 있습니다.
지능형 IO-Link Safety 장치는 또한 자체 진단 같은 진단 기능을 제공하여 예방적 수리 및 유지보수 컨셉을 지원합니다. 예방적 유지보수의 경우, 예를 들어 싱글 빔 평가는 안전 라이트 커튼 PSENopt advanced IOLS의 신호 강도에 대한 정보를 제공합니다. 이는 공장 또는 기계의 생산성을 높여줍니다.
사물 인터넷 IIOT와 관련하여, 필츠의 IO-Link Safety 패키지는 간단한 비독점 솔루션으로 공장과 기계류를 네트워크를 통해 센서 및 현장 레벨에 연결할 수 있게 해주어 Industrie 4.0을 위한 새로운 가능성을 열어줍니다.
 

표준화된 비독점 통신 시스템 IO-Link와 이 시스템의 모든 장점을 이제 기능 안전에 활용할 수 있게 되었습니다: 필츠의 IO-Link Safety 패키지가 이제 기능 안전을 현장 레벨에 통합할 수 있도록 지원합니다. (사진: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)
표준화된 비독점 통신 시스템 IO-Link와 이 시스템의 모든 장점을 이제 기능 안전에 활용할 수 있게 되었습니다: 필츠의 IO-Link Safety 패키지가 이제 기능 안전을 현장 레벨에 통합할 수 있도록 지원합니다. (사진: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

표준화된 비독점 통신 시스템 IO-Link와 이 시스템의 모든 장점을 이제 기능 안전에 활용할 수 있게 되었습니다: 필츠의 IO-Link Safety 패키지가 이제 기능 안전을 현장 레벨에 통합할 수 있도록 지원합니다. (사진: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드