오스트필데른, 2022. 3. 31.

필츠의 새로운 CEFS 자격 – 국제 공인 기능 안전 전문가 - 기능 안전 검사에 적합

나아가 필츠는 전문가 수준 교육 프로그램을 전 세계로 확대하고 있으므로, 교육 참석자는 기능 안전에 대한 본인의 지식을 전문가 수준으로 높일 수 있습니다. TÜV Nord가 인정하는 CEFS(국제 공인 기능 안전 전문가) 자격은 EN ISO 13849 및 EN IEC 62061의 규범적 규정과 같은 이론적 지식을 습득하는 것으로 끝나지 않습니다. 자격을 갖춘 참석자는 설계와 검증부터 구현에 이르기까지 복잡한 안전 시스템을 직접 구축하고 평가할 수 있습니다.

CEFS 교육은 기능 안전에 대한 사전 지식을 이미 갖추고 안전 제어 시스템에 대한 특별 책임을 맡고 있는 기계 제조업자, 설계자 및 통합 전문가를 주요 대상으로 합니다. 또한 CEFS는 설계 또는 안전 담당 엔지니어와 같이 새로운 기계 및 기존 기계의 안전을 일상적으로 담당하고 있는 전문가를 위해 기획된 것입니다.

이론과 실습의 조합
2일 동안 진행되는 교육 코스에서는 필츠 전문가가 기계류의 기능 안전 시스템에 대한 현재의 규범 및 기술적 요구를 시범과 함께 설명합니다. 필츠 인증의 특별한 점: 두 가지 규격 EN ISO 13849EN IEC 62061의 구체적 규정, 그 유사점과 차이점을 집중적으로 다룹니다.
이 교육 코스에서는 안전 제어 시스템의 기본 원리부터 시작하여 그러한 시스템의 설계 또는 시스템 오류의 예방과 제어에 대해서도 다룹니다. 교육 중에는 가상 머신 모델을 사용하고 실제 수업을 진행하므로, 참석자는 복잡한 안전 시스템을 구축하는 과정을 경험하고 그러한 경험을 직장 생활에서 자체 용도에 맞게 적용할 수 있습니다. 

세계에서 인정받는 자격
교육 참석자가 시험에 합격하면 TÜV NORD가 발행하는 인증서를 받게 됩니다. 이 인증서는 전 세계에서 인정을 받으며, "CEFS – Expert in Functional Safety(국제 공인 기능 안전 전문가)" 타이틀을 사용할 자격을 갖게 됩니다. 

자격 및 등록 방법에 대한 추가 정보

필츠의 기능 안전 전문가가 되십시오. 새로운 CEFS 자격 – Certified Expert in Functional Safety(국제 공인 기능 안전 전문가). (사진: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)
필츠의 기능 안전 전문가가 되십시오. 새로운 CEFS 자격 – Certified Expert in Functional Safety(국제 공인 기능 안전 전문가). (사진: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

필츠의 기능 안전 전문가가 되십시오. 새로운 CEFS 자격 – Certified Expert in Functional Safety(국제 공인 기능 안전 전문가). (사진: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr