오스트필데른, 2023. 8. 2.

필츠는 전 세계에 온라인으로 제공되는교육 프로그램을 확장해 오고 있습니다. 전 세계 어디서나 실시간으로 기계류 안전 지식을 얻을 수 있습니다.

자동화 전문 기업 필츠는 전 세계에 온라인으로 제공되는 기계류 안전 교육 프로그램을 확장해 오고 있습니다. 새로운 “국제 교육 캘린더”를 통해 필츠의 표준화된 교육 과정에 온라인으로 실시간 참석하실 수 있습니다. 따라서 필츠 지사가 없는 지역에서도 교육 프로그램이 제공됩니다. 이를 통해, 필츠는 고객이 쉽게 공유 지식에 접근할 수 있도록 지원하고, 기계류 안전의 주요 분야에 대한 추가 교육을 받을 수 있는 유연성을 고객에게 제공합니다.

글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 “안전을 위한 특사”로서 필츠 아카데미와 함께 수십 년 동안 전 세계에 기계류 안전 지식을 전파해 왔습니다. 이를 위해, 필츠의 자회사들은 국가별 법령과 개별 시장의 요구사항을 고려한 적절한 현지 교육을 제공합니다. “국제 교육 캘린더”의 새로운 국제적으로 표준화된 교육 과정을 통해 필츠는 자사의 기존 전 세계 온라인 교육 프로그램을 개선했습니다. 기존 대면 교육 과정은 온전히 온라인 세미나로 재설계되었지만 동시에 이전의 일관된 높은 교육 품질도 유지합니다. 기계 제조업체 및 운영업체 모두 온라인으로 제공되는 필츠 전문가의 노하우로부터 혜택을 받을 수 있습니다. 이는 필츠가 고객과 가까운 곳에서 대면 교육을 제공하지 않는 지역을 포함해 어디에나 해당됩니다. 전 세계 여러 곳에서 직원에게 동일한 수준의 기계류 안전 교육을 제공하기를 원하는 회사도 이러한 혜택을 누릴 수 있습니다.

광범위한 주제에 대한 효율적인 추가 교육
필츠 아카데미의 자격 취득 경로에 맞춰, “국제 교육 캘린더”의 세미나는 입문 레벨부터 전문가 인증까지 네 개의 레벨로 나뉩니다. 이들 세미나는 기계류 안전 수칙은 물론, 예를 들어 로봇 어플리케이션에서의 필수 안전 요구사항에 대한 구체적 전문 지식도 다룹니다. 교육 참가자들은 항상 최신 콘텐츠를 접하게 되며, 이러한 콘텐츠는 국내 또는 국제 기계류 안전 규격 및 지침에 영향을 주는 변경 사항들을 반영하여 수시로 업데이트됩니다. 따라서 “국제 교육 캘린더”는 새 EN ISO 13849-1 및 EN IEC 62061 규격에 따른 기능 안전에 관한 소중한 실무 지식도 다룹니다. 교육은 영어로 제공됩니다. 세미나는 새 교육 과정을 포함하기 위해 정기적으로 확장됩니다 - 필츠는 최신 트렌드에 항상 촉각을 세우고 있습니다.

추가 정보는 필츠의 국제 교육 캘린더에서 확인하실 수 있습니다.

언제 어디서나 기계류 안전: 필츠는 “국제 교육 캘린더”를 통해 전 세계 어디서나 최신 기계류 안전 지식에 손쉽게 접근할 수 있도록 도와 드립니다. (사진: © istock.com/elenaleonova, © Pilz GmbH & Co. KG)
언제 어디서나 기계류 안전: 필츠는 “국제 교육 캘린더”를 통해 전 세계 어디서나 최신 기계류 안전 지식에 손쉽게 접근할 수 있도록 도와 드립니다. (사진: © istock.com/elenaleonova, © Pilz GmbH & Co. KG)

언제 어디서나 기계류 안전: 필츠는 “국제 교육 캘린더”를 통해 전 세계 어디서나 최신 기계류 안전 지식에 손쉽게 접근할 수 있도록 도와 드립니다. (사진: © istock.com/elenaleonova, © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR