“2020년 Interpack 부품 박람회”에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 패키징 기계류에 적합한 유연한 시스템 솔루션을 중점적으로 소개할 계획입니다. 그리고 그 주안점으로 패키징 분야에서의 기계류 안전에서 한 걸음 더 나아가 산업 보안까지 포괄하게 될 것입니다. 자동화 전문가가 집중해야 한 부분은 안전 액세스 제어 분야입니다.
Ostfildern, 2020. 3. 12.
독일 뒤셀도르프에서 열리는 “Interpack 부품 특별 무역 박람회 2020”의 18번홀 18B02 부스로 필츠를 찾아 오시면 보안이 유지된 안전한 패키징에 대해 알려드립니다.
Interpack을 방문하시면 필츠 안전 게이트 모델을 현장에서 체험해 보고, 패키징 산업에 이용되는 모듈형 안전 게이트 시스템에 얼마나 광범위한 적용 옵션이 있는지 확인할 수 있습니다.
완벽한 안전성 보장
필츠의 모듈형 안전 게이트 시스템에는 패키징 산업의 다양한 용도의 요구사항에 이상적으로 부합하는 개별적인 안전 게이트 솔루션이 포함됩니다. 용도에 맞게 여러 구성품을 결합할 수 있습니다. “직렬 연결이 가능한 안전 게이트 센서 PSENmlock”를 필츠의 진단 솔루션인 안전 진단 장치 (SDD)와 조합하여 사용함으로써 빈번하게 반복적 개입이 발생하는 포장 공정에서 부가가치를 제공할 수 있습니다. 결과적으로 개별 스위치와 게이트를 효율적으로 표적 제어할 수 있습니다.
보안은 액세스 제어에서 출발
플랜트 및 기계류에 대한 보안 액세스 관리는 패키징 산업에서도 필수입니다. 자동화 솔루션이 이러한 측면을 해결할 것입니다. 이 경우, 필츠는 구성 가능하고 안전한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 통해 작동 모드 선택 및 액세스 권한 관리를 지원합니다. 이 소형 컨트롤러는 시스템 솔루션으로서 작동 모드 선택 및 액세스 권한 시스템 PITmode에서 판독기 유닛 PITreader와 함께 작동하여 포괄적인 액세스 제어 및 기능 안전 작동 모드 선택 기능을 제공합니다. 이 경우에는 암호화 RFID 트랜스폰더 키 기술 덕분에 “보안” 추적성이 보장됩니다. 이것이 소형 컨트롤러와 작동 모드 선택 및 액세스 권한 시스템으로 구성된 이 솔루션을 통해 안전성 및 산업 보안성 측면에서 생산 포장 사이클의 안전을 보장하는 방식입니다.
포괄적 안전 개념을 구현하는 하드웨어
포장 기계는 1차 포장, 2차 포장, 최종 포장 중 어디에 사용되든 관계없이 최적의 작동을 위해 개별적인 안전 컨셉을 구현해야 합니다. 산업 안전 분야, 특히 중요한 데이터의 보호는 예를 들어 포장 기계의 가용성을 보장하는 데 있어 더욱 중요한 과제가 되고 있습니다. 안전 및 보안에 대한 전체론적 접근법이 필요하며, 적절한 하드웨어 솔루션이 이를 뒷받침해야 합니다. 필츠는 뒤셀도르프 박람회에서 어플리케이션 방화벽 SecurityBridge가 식품 및 제약 산업 등에 이용되는 필츠의 구성 가능한 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 및 자동화 시스템 PSS 4000을 네트워크 기반의 공격 및 무단 액세스로부터 어떻게 보호할 수 있는지 시연할 것입니다. 결과적으로 패키징 라인에 대한 외부 임의 조작 또는 공격을 차단할 수 있습니다.
필츠의 전시 부스는 18번 홀의 18BO2 스탠드입니다. 박람회에 전시될 필츠 제품 정보: www.pilz.com/interpack
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr