작동 모드 선택 및 접근 권한 관리에 관한 사안에서, 이제 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 산업 보안 및 기계류 안전과 관련된 추가 작업을 처리할 수 있습니다. PNOZmulti 2는 시스템 솔루션으로서 작동 모드 선택 및 접근 허가 시스템 PITmode의 판독기 유닛 PITreader와 연계하여 포괄적인 접근 제어 및 기능적으로 안전한 작동 모드 선택을 지원합니다. 이 기능은 해당 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10.12에서 이용할 수 있습니다.
Ostfildern, 2020. 2. 25.
안전 및 산업 보안을 위한 새로운 기능을 갖춘 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 / 2020년 하노버 전시회 (9번 홀, 스탠드 D 17) - 체계적인 안전과 보안!
이 시스템 솔루션은 운영 모드 선택 및 접근 허가 시스템을 갖춘 소형 컨트롤러로 구성되며, 기계에서 이루어지는 생산 공정이 안전하고 효율적이며 사용자 친화적으로 진행되도록 보장합니다.
안전하고 경제적인 접근 관리
PNOZmulti 2는 작동 모드 선택 및 접근 허가 시스템 PITmode의 판독기 장치 PITreader와 연계하여 효율적인 접근 관리 기능을 제공합니다. 이 솔루션의 새로운 기능은 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 베이스 유닛 PNOZ m B1에 최대 4개의 판독기 장치 PITreader를 연결할 수 있다는 것입니다. 그 결과, 이제는 연결된 기계도 안전하게 관리할 수 있게 되었습니다. 이 솔루션은 하드웨어 비용을 최소화하기 때문에 경제적인 솔루션이기도 합니다.
이 확장된 시스템 솔루션의 옵션에는 특정 머신 하위 기능의 간단한 활성화 및 인증에서부터 복잡한 계층적 권한 허가 매트릭스에 이르기까지 다양한 옵션이 존재합니다. 그 결과 임의 조작을 높은 수준으로 방어하는 접근 허가 시스템을 사용자 친화적으로 구성할 수 있습니다. 이를 통해 조작 관리가 간편해지고, 사용자들은 더 적은 기계 다운타임에 따른 혜택을 누릴 수 있습니다.
고장 없는 작동 모드 선택
PITreader와 함께 기능 블록을 사용하면 플랜트와 기계류에서 안전 작동 모드 선택 기능을 PL d/SIL CL 2 수준까지 간단하게 구성할 수 있습니다. 이 솔루션의 새로운 기능은 안전 작동 모드 선택을 위한 편리한 어플리케이션 솔루션 두 가지 중 하나를 푸시 버튼이나 터치 패널을 통해 선택할 수 있다는 것입니다. 두 가지 유형 모두에서, 판독기 장치 PITreader와 적절히 구성된 RFID 키를 통해 작동 모드를 선택하는 권한이 부여됩니다.
옵션 1: 공간 및 하드웨어 효율
푸시버튼으로 작동 모드를 선택할 때, 표준 푸시버튼을 사용할 수 있습니다. 필츠의 새로운 멀티 버튼 요소 PIT oe4S는 사용자에게 최대 5개의 작동 모드를 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 멀티 버튼 요소에서 제공되는 네 개의 개별 버튼을 통해 별도로 선택할 수 있습니다. 이 공간 절약형 솔루션은 추가로 개별 버튼이 필요하지 않도록 운영자 패널에 통합할 수 있습니다. 이 타입에서, 작동 모드의 안전 관련 평가는 PNOZmulti 2를 통해 이루어집니다. 이 타입은 추가적인 시각화 하드웨어 비용이 발생하지 않으므로 상당히 경제적인 대안에 해당합니다.
옵션 2: 분산형 플랜트
한편, 사용자가 플랜트 전체에 대한 시야를 확보할 필요가 있을 때, 안전 작동 모드 선택 기능을 필츠의 운영자 및 시각화 터미널 PMIvisu를 통해 구현할 수 있습니다. 이 터치 패널 버전은 여러 개의 원거리 작업 지역을 보유한 분산형 플랜트에서 특히 유용합니다.
필츠의 전시 부스는 9번 홀의 스탠드 D17입니다. 자세한 정보는 여기
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2에 관한 자세한 정보는 여기
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr