플랜트 및 기계류의 안전 검증을 위해 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠가 제공하는 서비스의 범위는 이제 고객의 요구에 맞춰 정해집니다. 기계 제조업체와 운영업체는 이제 자신의 정확한 요구에 맞는 검증 범위와 깊이를 정해 세 가지 레벨 중에서 선택할 수 있습니다. 이를 통해 플랜트 및 기계의 규격 준수 설계와 최대 안전성 확보를 위해 개별 요구사항에 맞춘 효율적인 서비스를 보장할 수 있습니다.
오스트필데른, 2023. 4. 13.
필츠는 고객의 요구를 기반으로 3가지 레벨의 맞춤 안전 검증 서비스를 제공합니다.
위험성 평가, 안전 컨셉 생성, 안전 설계, 시스템 구현을 완료한 후 수행되는 안전 검증은 플랜트와 기계류의 안전한 시운전을 수행하기 전 최종 단계입니다. 안전 검증은 보호 대책이 올바로 구현되고 안전 시스템이 완벽하게 동작하도록 보장하는 것을 목표로 합니다. ISO 13849, IEC 62061, IEC 61508과 같은 국제 규격이 이를 위한 기초를 형성합니다. 이 규격들은 기계 제조업체와 운영업체가 안전 설계가 정확히 구현되었는지 여부를 정기적으로 점검하도록 규정합니다.
그러나 개별 어플리케이션에 따라 요구사항은 달라질 수 있습니다. 이미 검증된 유형의 추가 기계가 관련되어 있습니까? 기계에 가벼운 변경사항만 적용되었습니까? 아니면 복잡하고 중요한 변경사항이 기계에 적용되어 CE 마킹 과정을 다시 수행해야 합니까? 각 경우에 있어 어떤 레벨의 검증이 적합합니까?
고객에 초점 맞추기
필츠는 맞춤형 검증과 관련한 지원을 제공하며, 이를 위해 제공하는 기계류 안전 서비스의 범위를 확장했습니다: “지금까지 우리는 검증을 풀서비스 패키지로 제공해 왔습니다.”라고 필츠의 글로벌 서비스 그룹 부사장 John McAuliffe는 말합니다. “하지만 예를 들어 이미 좋은 비즈니스 관계를 구축하고 있는 제조업체로부터 기계류를 구매할 때, 동일한 기계가 이미 설치되어 있을 때, 또는 기존 기계에 가벼운 변경사항만 적용되었을 때와 같은 일부 경우에는 검증의 범위를 축소해 적용하는 것으로도 충분할 수 있습니다.”
수년 간의 검증 경험에서 얻은 전문지식과 입증된 방법을 기반으로 자동화 전문업체 필츠는 이제 다양한 범위와 레벨의 독립적인 안전 검증 서비스를 제공합니다. 이제 기계 제조업체와 운영업체는 처음으로 필츠를 통해 자신들의 요구를 개별적으로 충족하는 검증 서비스를 받고 관련 규격의 준수 여부를 확인할 수 있습니다. 이는 구현 과정에서 효율성을 더욱 향상시킬 수 있음을 의미합니다.
세 가지 맞춤형 검증 레벨
레벨 1은 주요 규정 비준수 사항에 중점을 둔 기본 점검을 포함하는 한편, 레벨 2는 특히 기능 안전 측면에서 보다 철저한 검사를 수행합니다. 이를 통해 기계가 적절한 안전 조치를 제공하도록 보장할 수 있습니다. 레벨 3 검증 서비스는 CE 적합성에서 요구하는 바와 같은 철저하고 세부적인 적합성 검사를 수행합니다. 세 레벨 모두에서 기계 제조업체와 운영업체는 필츠 전문가가 제공하는 전문지식의 혜택을 받을 수 있습니다.
필츠 안전 검증에 대한 자세한 정보를 보려면 여기를 클릭하세요.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr