Ostfildern, 2021. 3. 16.

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2: 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator의 확장 - 효율적 자동화를 위한 새 블록

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2용 PNOZmulti Configurator 소프트웨어 도구 버전 10.13부터는 안전한 사용자 프로그램을 간편하게 설정하기 위한 새 펑션 블록을 사용할 수 있습니다. 패키지에는 라이트 커튼 어플리케이션용 L-뮤팅 블록, 안전 게이트 솔루션 및 아날로그 펑션 모니터링용 로직 펑션 블록, 그리고 보다 포괄적인 코딩 및/또는 디코딩을 위한 블록이 새로 추가되었습니다.

새로운 요소와 확장 모듈을 사용하면 안전 기능을 모니터링하기 위한 다양한 요구 조건을 훨씬 효율적으로 구현할 수 있습니다.

물류 어플리케이션을 위한 획기적인 펑션 블록
이제 새로운 기능인 라이트 커튼 어플리케이션을 구현하여 자재를 한 방향으로만 운송할 수도 있습니다. 버전 10.13부터는 PNOZmulti Configurator를 통해 이러한 L-뮤팅 어플리케이션을 간단하고 안전하게 생성할 수 있습니다. 현재 버전에서는 라이트 커튼의 활성화/비활성화 및 뮤팅 램프 제어와 같은 L-뮤팅의 모든 기능을 제공하는 뮤팅 펑션 블록에서 이 기능을 사용할 수 있습니다. 따라서 컨베이어와 팰러타이저 모니터링, 패키지 유출 제어와 같은 물류 관련 라이트 커튼 어플리케이션을 PNOZmulti 2와 함께 구현하여 어플리케이션 고유의 기능을 강화함으로써 생산성과 경제성을 향상시킬 수 있습니다.

가드 락킹용 로직 블록
또한 PNOZmulti 2는 필츠의 안전 게이트 시스템 PSENmlock과 결합하여 훨씬 더 편리한 안전 게이트 솔루션을 제공합니다. 안전 게이트 시스템 PSENmlock에서 가드 락킹을 위한 신호 시퀀스를 구성하기 위한 로직 블록이 새롭게 추가되어 그러한 솔루션의 구현이 훨씬 더 쉬워졌습니다. 사용자는 쌍안정(이중 채널 작동에 의한) 안전 게이트 시스템을 제어할 때 복잡하고 정교한 파라미터 설정을 할 필요가 없으므로 비용과 수고를 절감할 수 있습니다.

더욱 효율적인 아날로그 값 모니터링
아날로그 값에 대한 곱셈과 나눗셈이 아날로그 펑션 모니터링을 위해 “산술” 함수에 추가되었습니다. 결과적으로 여러 개의 아날로그 센서로 이루어진 어플리케이션에서 훨씬 복잡한 계산을 명확하고 간단하게 처리할 수 있습니다.
컨테이너 충진 시간의 경우, 공동 관측부터 개연성 및 오프셋 설정에 이르는 과정에서 새로운 펑션 블록을 통해 공정, 온도, 압력, 기타 아날로그 값의 모니터링을 포괄적이고 균일한 방식으로 관리할 수도 있습니다. 사용자는 더욱 유연한 계산을 통해 시간을 절약할 수 있습니다.

코딩 및 디코딩을 위한 새로운 펑션 로직 블록
입력 신호 및/또는 출력 신호를 코딩 및 디코딩하는 데 사용되는 디지털 인코더와 디지털 디코더 로직 펑션 블록 두 가지도 새롭게 추가되었습니다. 결과적으로 입력 신호를 출력 신호로 코딩 및/또는 디코딩할 수 있습니다. 다시 말해, 이진 코드 값으로 그리고 그 반대로 변환할 수 있습니다. 따라서 안전 입력 또는 출력 신호가 코딩되어 연결된 장치를 빠르고 간편하게 모니터링 또는 제어할 수 있으므로 시간과 노력이 절감됩니다.

제품에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오. www.pilz.com/pnozmulti-tools

소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10.13부터는 소형 컨트롤러에 사용할 수 있는 요소와 확장 모듈이 추가되었습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)
소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10.13부터는 소형 컨트롤러에 사용할 수 있는 요소와 확장 모듈이 추가되었습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10.13부터는 소형 컨트롤러에 사용할 수 있는 요소와 확장 모듈이 추가되었습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr