자동화 전문 기업 필츠는 산업 보안 컨설팅 서비스(ISCS)를 통해 기업이 공장과 기계류의 보안을 보호할 수 있도록 돕습니다. 이 모듈형 서비스 패키지의 목표는 현재 법적 요건 및 다가올 변화를 기반으로 보안 취약점을 탐지하고 솔루션식 접근법을 찾는 것입니다. 그 결과, 기업은 그들의 공장 및 기계류, 그리고 무엇보다도 직원의 보호를 보장하게 됩니다.
오스트필데른, 2024. 4. 11.
필츠의 산업 보안 컨설팅 서비스(ISCS) 출시 - 보안을 위해 무장하다.
보안 사고는 생산 중단 및 데이터 손실부터 기계를 작동하는 직원에 대한 위험 요인까지 인간, 기계, 기업에 상당한 결과를 가져올 수 있습니다. 의도한 것이든 의도치 않은 것이든 기계에 대한 무단 조작도 운영을 마비시킬 수 있으며, 따라서 무단 조작은 보안을 위한 사전 조치를 취하는 데 있어 중요한 이유입니다. 입법권자들은 산업 보안의 중요성을 인식해 왔습니다. EU 지침 NIS 2, 사이버리질리언스법(CRA : Cyber Resilience Act), 기계류 규정에서는 유럽의 기업들이 의무적으로 그들의 공장과 기계류의 산업 보안을 유지하도록 규정하기 시작했습니다. 필츠는 산업 보안 컨설팅 서비스(ISCS)를 출시하여 기업에 그들이 직면한 위험 요인 및 영향에 대한 개념을 제공하고 CE 규정 준수를 위해 법적 변경 사항을 어떻게 구현할지 그 방법을 제공하고 있습니다.
인간 및 기계의 보다 증진된 보호를 위한 4단계
ISCS는 다음 4개의 모듈로 이루어져 있습니다: “보호 요건 분석”, “산업 보안 위험성 평가”, “산업 보안 컨셉”, “산업 보안 시스템 검증” 절차. 보호 요건 분석에서는 필츠의 전문가가 고객의 회사를 방문하여 보호할 공장 또는 기계의 범위를 파악하고 시스템의 보호 목표를 결정합니다. 단계 2는 위험성 평가이며, 여기서는 시스템의 전체 라이프사이클에 걸쳐 각 하위 섹션의 모든 위험을 해당 위험의 발생 확률과 함께 고려합니다. 그런 다음 필츠 전문가는 고객과 만나 취약점 및 잠재적 위험 요인에 대한 솔루션적 접근법을 논의합니다.
단계 3에서는 필츠의 전문가가 공격, 무단 조작, 오용으로 인해 발생하는 위험에 대응하고 이를 완화하기 위한 전략과 조치로 산업 보안 컨셉을 구축합니다. 또한 지속적이고 보안이 유지된 시스템 운영을 위한 정책, 규칙, 규정을 구축합니다. 마지막 단계인 산업 보안 시스템 검증에서는 구현된 대응 조치의 효과성을 점검합니다.
ISCS가 완료되면 기계 제조업체와 운영업체는 산업 보안을 잘 구축한 것이며, 예를 들어 CE 규정 준수를 위한 현재 및 미래 법적 요구조건을 충족하는 것입니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]