Baden-Württemberg 소재의 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠가 올해의 HERMES AWARD에 노미네이트 되었습니다. 산업계의 오스카상이라 할 수 있는 이 상은 Hannover Messe Digital Edition 2021의 일부로 오늘 수여되었습니다. 필츠는 이 상에 노미네이트 된 세 회사 중 하나입니다. 올해 수상자는 Bosch-Rexroth이며, 필츠 외의 또 다른 후보자는 Phoenix Contact입니다. 필츠는 새로 출시된 맞춤형 안전 릴레이 myPNOZ로 영예를 안았습니다. 사용자는 Industrie 4.0 기반의 개별 myPNOZ 제품을 간단히 “온라인에서 생성”할 수 있습니다.
Ostfildern, 2021. 4. 12.
세계 최초의 맞춤형 안전 릴레이로 인정 - myPNOZ로 Hermes Award에 노미네이트 된 필츠
“디지털화는 항상 사내 IT 인프라 그리고 소프트웨어를 통해 고객에게 부가가치를 제공하는 능력에서 시작됩니다. myPNOZ는 이와 관련하여 이름을 떨쳤으며 이번 노미네이션으로 보상을 받은 것입니다! 이것은 필츠의 노고를 대단하게 인정하는 것으로, 모두가 myPNOZ 개발에 참여한 직원들 덕분입니다.” 이것은 필츠의 두 전무이사 Susanne Kunschert 및 Thomas Pilz가 크게 기뻐하며 전한 말입니다.
Fraunhofer-Gesellschaft e.V.의 Reimund Neugebauer 의장이 이끄는 심사단은 필츠 솔루션을 “기계 및 플랜트 엔지니어링 뿐만 아니라 기타 산업에도 효율적이고 안전한 솔루션으로서 설치가 간편하고 완벽하게 개인화된 시스템”이라고 평가했습니다.
세계적으로 가장 권위 있는 산업 부문 상, Hermes Award
매년 Deutsche Messe AG는 세계적으로 가장 권위 있는 산업 부문 상인 HERMES AWARD 수상자를 선정함으로써 제품 또는 솔루션을 통해 특히 높은 수준의 기술 혁신을 달성한 기업의 업적을 치하합니다. 업계에서 이미 사용 및 테스트된 기술 솔루션만 선정 자격을 가집니다.
개별화된 안전을 보장하는 myPNOZ
필츠는 myPNOZ를 통해 곧바로 사용 가능한 맞춤형 안전 솔루션을 고객에게 제공합니다. 온라인 도구인 myPNOZ Creator를 사용하면 더 간편하게 선택 및 주문을 할 수 있습니다. 미리 조립, 설정 및 테스트된 상태로 즉시 설치가 가능하도록 안전하고 완전히 개별화된 시스템으로 제공됩니다. 필츠는 범용 디지털 플랫폼을 만들었으며, 이는 고객이 개별의 요구사항을 반영한 안전 릴레이를 제작하기 위한 기반이 됩니다. 그러나 고객에게 한층 더 중요한 점은 엔지니어링 과정에서 시간을 절약할 수 있다는 것입니다. 그것은 도구가 로직 이미지, e-플랜 매크로 및 안전 매트릭스를 동시에 생성하여 고객이 다운로드를 통해 이를 사용할 수 있도록 만들기 때문입니다.
안전 자동화 분야의 선구적인 작업
산업용 기계에서 안전 릴레이를 사용하면 프레스의 E-STOP 또는 양수 제어와 같은 기능을 안전하고 확실하게 모니터링할 수 있어 사람을 보호합니다. myPNOZ는 필츠의 혁신적이고 안전한 자동화 솔루션의 전통을 따릅니다. 자동화 회사인 필츠는 1987년에 세계 최초의 안전 릴레이를 출시함으로써 이 제품 유형을 비롯하여 이를 통해 현대적인 산업 안전의 토대를 구축했습니다.
제품에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하십시오.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr