South Korea | 한국어

Ostfildern, 2018. 8. 1.

철도의 디지털 시대를 준비하며 – InnoTrans 2018: 철도 산업을 위한 광범위한 Industrie 4.0 솔루션을 선보이는 필츠

2018년 9월 18일부터 21일까지 개최되는 InnoTrans 2018에서, 자동화 시스템 공급업체인 필츠는 열차 및 철도 라인의 디지털화를 위한 광범위한 솔루션을 선보입니다. PSS 4000-R 자동화 시스템을 포함한 제어 시스템 솔루션 외에도 필츠는 완벽하게 사전 배선된 제어 캐비닛을 포함한 광범위한 솔루션을 제공합니다. 9월 21일에 InnoTrans 컨벤션에 참가하는 필츠는 "혁신의 길 4.0 - VDB의 미래 워크숍"에서 “Industrie 4.0 – Rail 4.0: 중소 기업을 위한 기회"라는 주제로 프레젠테이션을 실시합니다.

필츠의 솔루션은 최고의 안전 무결성 기준인 SIL 4까지 적용해 사용할 수 있고, CENELEC의 규범 요건을 충족하며 오픈 RaSTA 프로토콜을 지원합니다.

철도 수준의 산업 자동화 기술
필츠는 철도 인프라의 현대화 및 확장에 기여하기 위해 업계에서 입증된 공개 자동화 기술에 투자하고 있습니다. InnoTrans에서 필츠는 PSS 4000-R 자동화 시스템을 사용하여 철도 건널목 또는 스위치 컨트롤러를 어떻게 자동화할 수 있는지 보여주는 모델을 제시하고 있습니다. PSS 4000-R은 철도 건널목의 분리대와 종단 지점, 분리대 사이의 공간, 스위치 종단 지점, 연결부 및 신호 등의 영역을 모니터링합니다.

이 시스템은 이미 철도 운영 테스트를 거쳤으며 전자기 결함, 극한 온도 및 기계적 스트레스 부문에서 견고한 것으로 확인된 범용 컨트롤러로 구성됩니다. 또한 소프트웨어 도구는 설계 및 운영에 대한 지원을 제공합니다. 필츠는 베를린에서 생성, 구성 및 파라미터 지정을 위한 PAS4000 소프트웨어 플랫폼과 시스템 운영, 모니터링, 분석 및 유지보수를 원거리에서도 한 눈에 볼 수 있는 웹 기반 PASvisu 시각화 솔루션을 선보일 예정입니다. 이를 통해 사용자는 엔지니어링부터 런타임을 거쳐 유지보수까지 프로젝트의 추진 속도를 높일 수 있습니다. 장점: 오류와 결함을 신속하게 감지 및 위치 파악.

네트워크로 연결되어 있으면서도 개별적으로 보호 가능
Track 4.0에 접근할 때는 네트워킹 및 보안 문제가 중요한 역할을 합니다. 필츠는 InnoTrans에서 PSS 4000-R 자동화 시스템, PASvisu 시각화 소프트웨어 및 IIoT 게이트웨이 Revolution Pi로 구성된 모니터링 솔루션을 선보일 예정입니다. IIoT 게이트웨이는 진동, 온도, 전력 소모량, 시간 등과 같은 제어 데이터를 운영자의 클라우드로 전송합니다. 운영자는 세계 어디에서나 이 데이터에 접근할 수 있으므로, 이 데이터를 기반으로 하여 다음 유지보수 시기를 결정하는 등의 작업을 할 수 있습니다.

필츠의 SecurityBridge를 사용하면 제어 시스템의 임의 조작이나 무단 접근에 대한 필수 예방 조치를 취할 수 있습니다. 일반적인 방화벽과는 달리 SecurityBridge에는 복잡한 설정이 필요없습니다. 플러그 앤 플러그 원리를 사용하여 간단히 설정할 수 있습니다.

다각적 기능을 갖춘 센서
위험 지점과 구역에 대한 보안 접근 및 접근 보호를 위해서는 믿을 수 있는 센서가 있어야 합니다. 필츠는 안전 게이트 모델을 기반으로 하는 다양한 센서 기술을 InnoTrans에서 선보일 것입니다. 그 중에는 위치 및 가드를 모니터링하는 안전 스위치 및 전체 안전 게이트 시스템도 포함됩니다. 라이트 커튼, 카메라 시스템, 동적 압력 감지 매트 등과 같이 촉각 및 광 센서는 영역 또는 공간을 모니터링하기 위한 것으로, 작업장뿐 아니라 열차 내 또는 주변에서 다각적으로 사용할 수 있습니다.

“필츠는 철도 기술을 위한 표준화된 안전 산업 구성품 및 시스템을 제공하는 적합한 파트너입니다. 모듈식 하드웨어 및 매우 단순한 프로그래밍이 필츠 솔루션의 유연성을 더욱 높여줍니다. 그래서 전 세계의 철도 고객이 다양한 응용 분야에서 필츠의 구성품과 시스템에 투자하는 이유입니다. 필츠는 50여 개 국가에서 철도 산업을 위한 고객 지향적 솔루션을 제공합니다."라고 필츠의 Managing Partner, Susanne Kunschert 씨는 말합니다.

InnoTrans 2018에서 6.2번 홀 214번 부스에서 필츠를 만나실 수 있습니다.
필츠의 전시 참여에 대해 더 알아보시려면 다음 사이트를 방문하세요: https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

PSS 4000-R 자동화 시스템은 유럽 전역에서 철도 건널목을 안전하게 지키는 일(분리대 보호 포함 또는 비포함) 등에 사용되며, 제어 및 안전 작업을 담당합니다.
PSS 4000-R 자동화 시스템은 유럽 전역에서 철도 건널목을 안전하게 지키는 일(분리대 보호 포함 또는 비포함) 등에 사용되며, 제어 및 안전 작업을 담당합니다.

PSS 4000-R 자동화 시스템은 유럽 전역에서 철도 건널목을 안전하게 지키는 일(분리대 보호 포함 또는 비포함) 등에 사용되며, 제어 및 안전 작업을 담당합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr